Establecer la banda muerta (PID)
La banda muerta ajustable permite seleccionar un rango de error por encima y por debajo del punto de ajuste donde la salida no cambia, siempre que el error permanece dentro de este rango. Esta banda muerta permite controlar la precisión de la variable del proceso con el punto de ajuste sin cambiar la salida. La banda muerta también ayuda a minimizar el desgaste del dispositivo de control final.

El cruce por cero es un control de banda muerta que permite que la instrucción utiliza el error con fines de cálculo desde que la variable del proceso cruza hacia la banda muerta hasta que cruza el punto de ajuste. Cuando la variable del proceso haya cruzado el punto de ajuste (el error cruza por cero y cambia de signo) y mientras que permanece en la banda muerta, la salida no cambiará.
La banda muerta se extiende por arriba y por abajo del punto de ajuste según el valor que usted especifica. Introduzca "0" para inhibir la banda muerta. La banda muerta tiene las mismas unidades de escala que el punto de ajuste. Para utilizar la banda muerta sin la función de cruce por cero seleccionando
Sin cruce por cero para banda muerta
(No zero crossing for deadband) en la pestaña Configuración
(Configuration) o estableciendo el bit .NOZC en la estructura PID.Si está utilizando la banda muerta, Control variable debe ser REAL o se forzará a 0 si el error está dentro de la banda muerta.
Para inhibir la banda muerta:
- Introduzca cero (0).
La banda muerta tiene las mismas unidades de escala que el punto de ajuste.
Para utilizar la banda muerta sin la función de cruce por cero:
- SeleccioneSin cruce por cero para banda muerta(No zero crossing for deadband) en la pestañaConfiguración(Configuration) o establezca el bit .NOZC en la estructura PID.
Si está utilizando la banda muerta, Control variable debe ser REAL o se forzará a 0 si el error está dentro de la banda muerta.
Entregue su opinión