Transición
La Transición determina si el controlador pasa a ejecutar el paso siguiente.
Una Transición en un diagrama de funciones secuenciales (SFC) es una condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al paso siguiente. La transición define las condiciones físicas que deben ocurrir o cambiar para poder pasar al paso siguiente.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera |
No disponible |
Bloque de funciones |
No disponible |
Diagrama de funciones secuenciales |
Transición |
![]() |
Texto estructurado |
No disponible |
Operandos
Diagrama de funciones secuenciales
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Transición | BOOL | etiqueta | una transición es la condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al siguiente paso |
Descripción
Cada transición utiliza una etiqueta de respaldo que utiliza el tipo de datos BOOL.
Si la transición es | El valor es | Y |
verdadero | 1 | el controlador pasa al siguiente paso. |
falso | 0 | el controlador continúa ejecutando el paso actual. |
Entregue su opinión