Cuadro de texto

Agregue notas a un SFC o a un diagrama de bloques de funciones para clarificar una parte de la rutina o para capturar información que va a utilizar más adelante.
CONSEJO: Si quiere que el cuadro de texto se mueva con el paso, la instrucción o la transición a los que se aplica, haga clic en el símbolo de pin en el cuadro de texto y luego haga clic en el elemento al que desea asignarlo. Un punto verde indica un punto de conexión válido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal