Detener

En un diagrama de funciones secuenciales (SFC), una detención pone en pausa la ejecución del SFC. Para continuar la ejecución del SFC, utilice las instrucciones SFR y SFP.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones
No disponible
Diagrama de funciones secuenciales
stopsymbolsfc
Texto estructurado
No disponible
Operandos
Diagrama de funciones secuenciales
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Detener
SFC_STOP
etiqueta
pone en pausa la ejecución del SFC.
Descripción
Cada detención utiliza una etiqueta de respaldo que proporciona información sobre la detención. La información siguiente está disponible en la ventana Etiquetas (Tags).
Si desea
Compruebe o establezca este miembro
Tipo de datos
Detalles
determinar cuándo el controlador ha alcanzado la detención
X
BOOL
determinar en qué paso una instrucción Restablecer SFC (SFR) ha establecido el SFC
Restablecer
BOOL
El bit Restablecer marca el paso que se ejecutará cuando una instrucción Pausar SFC (SFP) continúa la ejecución del SFC.
  • Cuando se ejecuta una instrucción Restablecer SFC (SFR), pone en pausa el diagrama SFC y define el bit Restablecer de un paso en el SFC.
  • Para reanudar la ejecución del SFC, ejecute una instrucción Pausar SFC (SFP). Esta instrucción inicia el SFC en el paso con el bit Restablecer activado y luego borra el bit Restablecer.
determinar cuántas veces se ha activado una detención
Conteo
DINT
Este
no
es un conteo de escaneados de la detención. El conteo aumenta cada vez que la detención se activa. Vuelve a aumentar solo después de que la detención se vuelva inactiva y luego se vuelva a activar.
utilizar una etiqueta para los diferentes bits de estado de esta acción
Estado
DINT
Para este miembro
Utilice este bit
Restablecer
22
X
31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal