Separación de bifurcación simultánea
La bifurcación de separación simultánea representa dos o más rutas alternativas de ejecución.
En una bifurcación simultánea, todas las rutas alternativas se ejecutan en paralelo.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera |
No disponible |
Bloque de funciones |
No disponible |
Diagrama de funciones secuenciales |
![]() |
Texto estructurado |
No disponible |
Descripción
Una bifurcación simultánea representa pasos o un grupo de pasos que se producen al mismo tiempo (es decir, una estructura AND).
- Se ejecutan todas las bifurcaciones.
- Todas las bifurcaciones deben finalizar antes de que continúe el SFC.
- El controlador comprueba la transición final después de que el último paso de cada bifurcación se haya ejecutado al menos una vez.

Entregue su opinión