Seleccionar separación de bifurcación
La bifurcación de separación de selección representa dos o más rutas alternativas de ejecución.
En una bifurcación de selección, solo se ejecuta una ruta alternativa, dependiendo de la condición de transición que sea verdadera.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera |
No disponible |
Bloque de funciones |
No disponible |
Diagrama de funciones secuenciales |
![]() |
Texto estructurado |
No disponible |
Descripción
Una bifurcación seleccionada representa una elección entre un paso o grupo de pasos, u otro paso o grupo de pasos (es decir, una estructura OR).
- Solo se ejecuta una bifurcación.
- De manera predeterminada, el controlador comprueba las transiciones de izquierda a derecha.
- El controlador toma la primera bifurcación verdadera.
- La aplicaciónLogix Designerle permite cambiar el orden en el que el controlador comprueba las transiciones.

Entregue su opinión