Acción booleana

La acción representa una descripción de algunos comportamientos que se producen como resultado del paso propietario.
Una acción booleana no contiene lógica para la acción. Establece simplemente un bit en su etiqueta (estructura SFC_ACTION). Para realizar la acción, otra lógica debe monitorizar el bit y ejecutarse cuando el bit está activado. Con las acciones booleanas, tiene que restablecer manualmente las asignaciones e instrucciones asociadas a la acción. Como no hay ningún enlace entre la acción y la lógica que realiza la acción, la opción de restablecimiento automático no tiene ningún efecto sobre las acciones booleanas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal