O inclusivo a nivel de bits (Bitwise Inclusive Or, OR)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controllers se indican cuando corresponda.
La instrucción OR realiza una operación O a nivel de bits utilizando los bits de Source A y Source B y coloca el resultado en Dest.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
OR_LD_avail_v31
Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD
OR_FBD_avail_v31
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
OR_avail_FBDFunction
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO: Use OR como un operador en una expresión para calcular el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
inmediato
etiqueta
Valor para OR con Origen B. //El flotante incluye tipos de datos REAL y LREAL.
CONSEJO: Las entradas flotantes se convierten en enteros, lo que puede causar un desbordamiento.
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
inmediato
etiqueta
Valor a OR con Source A.
CONSEJO: Las entradas flotantes se convierten en enteros, lo que puede causar un desbordamiento.
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
etiqueta
Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción.
CONSEJO: Si el tipo de destino es flotante, el valor resultante se convertirá a flotante.
CONSEJO: Cuando se requiere promoción de enteros para las entradas, el tipo más pequeño se convierte al tipo más grande mediante la extensión cero.
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
OR
FBD_LOGICAL
etiqueta
Estructura OR
Estructura de FBD_LOGICAL
Miembros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
SourceA
DINT
Valor al que aplicar OR con SourceB.
SourceB
DINT
Valor al que aplicar OR con SourceA.
Miembros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción se ejecutó sin fallo cuando se habilitó.
Dest
DINT
Resultado de la instrucción.
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operandos de entrada (pines a la izquierda)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
SourceA (arriba)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valor a OR con Source B.
SourceB (abajo)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valor a OR con Source A.
Operando de salida (pin a la derecha)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Dest
DINT
UDINT
LINT
ULINT
Resultado de la función.
Consulte las
Funciones FBD
.
Descripción
Si está habilitada, la instrucción evalúa la operación O a nivel de bits:
Dest = Source A O Source B
Si el bit en el
Origen A es:
Y el bit en el
Origen B es:
El bit en
Dest es:
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores
Afectar a la marca de estado matemático
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Condicional
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
Dest se establece como se describe en la sección Descripción.
Post-escaneado
N/A
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
EnableIn es falso
Establecer EnableOut a EnableIn
EnableIn es verdadero
Establecer EnableOut a EnableIn
Dest se establece como se describe en la sección Descripción.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Escaneado normal
Destino = SourceA OR SourceB
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
OR_LD_ex_v31
Bloque de funciones
OR_FBD_ex_v31
Función FBD
OR_example_FBDFunction
Texto estructurado
value_result_or := value_1 O value_2;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal