Atributos del bloque de configuración de módulo
Los siguientes colecciones de atributos Clase de módulo se almacenan en el controlador y se mandan al módulo como parte de la configuración de bloque del servicio Envío_abierto.
Los ejes habilitados en modo de prueba de eje no simulan estos atributos del variador.
Bits de configuración
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | BYTE | 0 | - | - | Asignación de bits: 0 = Verificar la estructura de alimentación (O/D) 1 = Bit de seguridad de red válido (O/D) 2 = Permitir seguridad de red (O/D) 3…7 = Reservado |
Este atributo es una colección de bits que se usan en la configuración de un dispositivo asociado de CIP Motion. Cada bit es verdadero o falso.
- El bit de 'Verificar la estructura de alimentación' se usa para controlar si algún variador realiza una comprobación de "clave extendida" contra su ID de clase de variador.
- El bit de 'Bit de seguridad de red válido' determina si el bit de 'Permitir seguridad de red' (bit 2) de este atributo es válido y si lo ha aplicado el variador.
- El bit de 'Permitir seguridad de red' determina si el variador tiene permiso para aceptar la solicitud de servicio Proponer_TUNID del controlador de seguridad para establecer una propiedad segura y las conexiones de subsecuentes de seguridad.
ID de la clase de alimentación del variador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | DINT | 0 | - | - | ID única de la estructura de alimentación se usa para verificar si la estructura de alimentación seleccionada por el usuario coincide con el dispositivo del variador. |
Si la estructura de alimentación varía con las instancias axiales de un dispositivo del accionamiento de múltiples ejes, se aplicará un valor de 0 a este atributo y el controlador usará la ID de eje de la estructura de alimentación del variador para verificar que la estructura de alimentación asociada coincide con cada eje.
Entregue su opinión