Atributos del eje de módulo
Los atributos del eje de módulo se usan para configurar los componentes comunes de un dispositivo de CIP Motion, por ejemplo, el conversor de bus y el regulador de bus entre otros, que se aplican a todas las instancias axiales del dispositivo. Si estos atributos de eje de módulo están incluidos en la implementación del objeto de eje de control de movimiento CIP, los valores de los atributos son iguales para todas las instancias de eje asociadas al dispositivo. Esto generalmente lo aplica el software de configuración.
Si el valor del atributo determinado de configuración de módulo no es el mismo para cada instancia axial del dispositivo, el valor del atributo Configuración de módulo para la instancia 1 determinará la configuración del componente del dispositivo.
ID de eje de la estructura de potencia del dispositivo
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Set | DINT[8] | [] = 0 | - | - | La matriz de ID de la estructura de potencia se usa para verificar si la estructura de potencia seleccionada por el usuario para cada instancia axial de un variador de múltiples ejes coincide con la estructura de potencia real del variador. [ ID de eje 1, ID de eje 2, ID de eje 3, ID de eje 4, ID de eje 5, ID de eje 6, ID de eje 7, ID de eje 8 ] |
Los valores del elemento de esta matriz representan un ID asignado por el proveedor del variador que identifica la estructura de potencia asociada a la instancia axial determinada. Esto permite se apliquen las diferentes estructuras de alimentación a las instancias axiales específicas de un variador de múltiples ejes. En cambio, si el hardware de la estructura de potencia es la misma para todas las instancias axiales del variador (excepto los ejes de retroalimentación maestros), la estructura de potencia se puede identificar al usar el atributo ID de clase de la estructura de potencia del variador. Para variadores de múltiples ejes, se puede incluir el ID de eje de la estructura de potencia del variador como parte del segmento de datos en el servicio Envío abierto de la conexión de CIP Motion, para confirmar que la estructura de potencia de una instancia axial determinada coincide con la configuración en el controlador. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos individuales de este atributo solo se pueden aplicar a instancias axiales cuyo bit de Soporte de inversor asociado se establezca. Los elementos de matriz que no son aplicables se establecen en 0. Las instancias de ejes con estructuras de alimentación que no estén configuradas se establecen en 0, lo que le indica al variador que el ID de eje de la estructura de potencia del variador de estas instancias axiales no tiene que comprobarse
Frecuencia PWM
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Set | UINT[8] | [] = 0 | [] = 0 | [] = 2 16 | Hercios [ Frecuencia PWM de eje 1, Frecuencia PWM de eje 2, Frecuencia PWM de eje 3, Frecuencia PWM de eje 4, Frecuencia PWM de eje 5, Frecuencia PWM de eje 6, Frecuencia PWM de eje 7, Frecuencia PWM de eje 8. ] |
Esta matriz de 8-elemento establece la frecuencia de portadora para la salida de Modulación de ancho de impulsos al motor. En el caso de que las frecuencias de PWM sean más altas, se requiere el variador a menor potencia debido a las pérdidas por conmutación. El tiempo de actualización del lazo de corriente está directamente vinculado con la frecuencia de PWM, por lo que el rendimiento del lazo suele aumentar con el aumento del índice de PWM. Tenga en cuenta que cada instancia del variador en un módulo de accionamiento de múltiples ejes puede tener una frecuencia de PWM configurada de forma independiente. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos individuales de este atributo solo se pueden aplicar a instancias axiales cuyo bit de Soporte de inversor asociado se establezca. Los elementos de matriz que no son aplicables o no están configurados se establecen en 0.
Configuración del bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XBD | Set | USINT[8] | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Independiente 1 = CA/CC compartida 2 = CC compartida 3 = CC compartida - conversor sin CIP 4 = CC/CC compartida 5-255 = Reservado |
Esta matriz de 8 elementos, formada por selecciones enumeradas, especifica la forma en que las instancias del eje asociadas al dispositivo van a usar el bus de CC. Configure hasta 8 instancias axiales utilizando los elementos de matriz de este atributo. Las instancias axiales comienzan con 1 y terminan con 8.
- Independiente especifica que la alimentación del bus de CC suministrada por la sección del convertidor de esta instancia axial se aplica únicamente a la estructura de alimentación del inversor de este eje. Esta instancia axial no necesita participar en un grupo de uso compartido de bus.
- CA/CC compartida especifica que el convertidor asociado a esta instancia axial del dispositivo de CIP Motion va a suministrar y compartir la alimentación del Bus de CC con otras instancias axiales y con otros variadores. Esto puede derivar en la bajada de la corriente continua nominal del conversor cuando hay múltiples conversores de CA/CC compartida conectados en paralelo en un grupo de compartición de bus. Los ejes de CC/CA compartida por lo general participan en un grupo de compartición de bus.
- CC compartida especifica que la instancia axial del variador comparte alimentación del bus de CC. Otro variador CIP Motion de CA/CC compartida o de CC/CC compartida, o un Convertidor no compatible con CIP externo genera la potencia del bus de CC. Los ejes de CC compartida por lo general participan en un grupo de uso compartido de bus.
- CC compartida - Convertidor no compatible con CIP especifica que esta instancia axial del variador recibe alimentación de bus de CC generada por un convertidor CA/CC externo que no es compatible con CIP Motion y que está distribuyendo su alimentación de bus de CC a otros variadores CIP Motion. Un variador configurado bajo "CC compartida - conversor sin CIP" es responsable de comunicar el estado del conversor externo al sistema de control si el conversor externo estuviera integrado en el variador. En concreto, esta comunicación incluye los bits de estado de Carga de bus y de Descarga del bus de CC que reflejan el estado real del conversor externo asociado. Los ejes de CC compartida - Conversor sin CIP por lo general participan en un grupo de compartición de bus.
- CC/CC compartida especifica que el conversor asociado a este dispositivo de movimiento CIP suministra y comparte la alimentación del bus CC con otros dispositivos de CC compartida. Los convertidores CC/CC también convierten la alimentación de entrada desde un bus de CC en armario (primario), generalmente suministrada por un convertidor de CA/CC compartido, a un nivel de voltaje de salida del bus de CC en máquina (secundario) para alimentar a uno o más variadores de CC compartidos. También puede distribuir la alimentación del bus de CC en armario (primario) dentro del gabinete desde un convertidor de CA/CC compartido hacia varios variadores de CC compartidos en un bus de CC en máquina (secundario), sin conversión. Un conversor de CC/CC compartida tiene la capacidad única de poder ser el bus maestro de un grupo de buses y un bus esclavo en un diferente grupo de buses. Los ejes de CC/CC compartida por lo general participan en un grupo de compartición de bus.
Selección de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Alto (115 V, 230 V, 460 V, 690 V) 1 = Bajo (100 V, 200 V, 400 V, 600 V) 2 - 255 = (Reservados) |
Este valor indica el nivel de voltaje del bus esperado de la aplicación del variador. La selección del voltaje de bus recomendado para el funcionamiento del variador en la red eléctrica de Norteamérica es el voltaje alto, mientras que en Europa se recomienda usar un voltaje bajo. Este parámetro puede utilizarse para compensar estos diferentes niveles de voltaje del bus en el lazo de corriente.
Acción de regulador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XBD | Set | USINT[8] | [] = 1 | - | - | Enumeración: 0 = Deshabilitado (O) 1 = Regulador de derivación (O) 2-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) 128 = Adj. Frecuencia (O/IM) 129 = Ambos – Derivación primero (O/IM) 130 = Ambos – Frecuencia primero (O/IM) 131 = Seguidor de bus (O) |
Esta matriz de 8 elementos controla el método de funcionamiento del regulador de bus de CC que dirige las condiciones de sobrevoltaje regenerativo que pueden darse al desacelerar un motor asociado con una instancia axial determinada.
Si está deshabilitado, este dispositivo no aplica ninguna regulación al nivel del bus de CC para controlar la energía regenerativa obtenida del motor.
Cuando se ha seleccionado el Regulador de derivación, se aplica el hardware de regulación de derivación asociado al bus de CC para disipar la energía regenerativa a través de resistencias externas o internas.
Hay métodos de regulación de bus adicionales para controlar motores de inducción que no requieren un regulador de derivación. Cuando se ha seleccionado Ajustar frecuencia, la frecuencia de salida del dispositivo se controla en relación con la velocidad del motor para controlar la cantidad de energía regenerativa que se bombea hacia el bus de CC. Al motor se pueden aplicar distintas aplicaciones secuenciales de regulación de derivación y control de frecuencia.
Cuando se selecciona Seguidor de bus, el bus de CC se genera por un conversor externo en lugar de por uno integral. No se aplica ninguna regulación del bus al nivel del bus de CC y el variador no genera una excepción si el bus de CC sigue activo cuando el contactor del bus de CC del conversor integrado está abierto. En este contexto, el conversor integral no está conectado a una fuente de alimentación de CA.
Tenga en cuenta que cada instancia del variador en un módulo de accionamiento de multiples ejes puede tener una acción de regulador de bus configurada de forma independiente. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos de matriz que no son aplicables o no están configurados se establecen en 0.
Límite de potencia regenerativa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XD | Set | REAL[8] | [] = -100 | []=- ![]() | []=0 | % de valor nominal del motor |
Esta matriz de 8 elementos limita la cantidad de alimentación que puede transferirse entre el motor y el bus de CC durante el frenado regenerativo de la carga del motor para una determinada instancia axial. Al tratarse de potencia regenerativa, el valor del límite es negativo.
Tenga en cuenta que cada instancia del variador en un módulo de variador de múltiples ejes puede tener un Límite de potencia regenerativa configurado de forma independiente. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos individuales de este atributo solo se pueden aplicar a instancias axiales cuyo bit de Soporte de inversor asociado se establezca. Los elementos de matriz que no son aplicables o no están configurados se establecen en 0.
Tipo de resistencia del regulador de derivación
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Interna 1 = Externa 2 - 255 = (Reservados) |
Este atributo determina si se utiliza una resistencia de derivación interna o externa.
ID del regulador de derivación externa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | INT | -1 | -1 | 32767 | -1 = Ninguno 0 = Personalizado 1 - 32767 = ID del regulador de derivación |
Identificador específico de Rockwell para el regulador de derivación externa. El valor 0 indica el uso de un regulador de derivación personalizada que requiere la configuración del usuario.
Potencia de derivación externa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 0,20 | 0 | ![]() | Kilovatios |
Identificador específico de Rockwell para el regulador de derivación externa. El valor 0 indica el uso de un regulador de derivación personalizada que requiere la configuración del usuario.
Potencia de impulso de derivación externa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Kilovatios |
Este atributo se utiliza cuando se ha configurado una resistencia de derivación externa. El valor de este atributo especifica la potencia que puede enviarse a la resistencia de derivación externa en un segundo, sin superar la temperatura del elemento nominal.
Hay aproximaciones para ayudar a determinar este atributo si su proveedor no le proporciona esta información.
Primer método de aproximación, calcular la 'Potencia de impulso de derivación' (kilovatios) = 75.000 por lbs, en donde lbs es el peso del elemento de cable de la resistencia (no el peso de la resistencia).
Otro método es la constante de tiempo térmico = 'Potencia de impulso de derivación' (kilovatios) / 'Potencia de derivación' (kilovatios), a veces denominada como masa térmica. - el tiempo que tarda el elemento de la resistencia en alcanzar el 63 % de la temperatura nominal con los kilovatios nominales aplicados.
Un tercer método para determinar este valor: El impulso de kilovatios en 1 segundo es el doble del índice de vatios de un impulso de 2 segundos. En otras palabras, el índice de vatios*segundo es constante si la duración del impulso es corta en comparación con la constante de tiempo térmico de la resistencia y es una función de la masa del elemento.
Capacitancia de bus externa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Microfaradios ( F) |
Este atributo representa la capacitancia externa del bus de CC cuando el conversor o variador asociado actúa como maestro de guía del bus común, suministrando alimentación del bus de CC a uno o más seguidores del bus común. Este atributo puede aplicarse también a los variadores independientes que permiten la conexión a un capacitor externo. Este atributo no se aplica cuando la acción de regulador de bus se establece como seguidor del bus común. El atributo se aplica cuando la acción de regulador de bus se desactiva o se establece como regulador de derivación.
Resistencia de derivación externa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Ohmios |
Este atributo representa la resistencia de la resistencia del regulador de derivación externa.
Selección de servicio
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XBD | Set | USINT[8] | [] = 0 | - | - | Enumeración: 0 = Normal 1 = Intenso 2 = Ligero (O) 3-255 = (reservado) [ Selección de servicio del eje 1, Selección de servicio del eje 2, Selección de servicio del eje 3, Selección de servicio del eje 4, Selección de servicio del eje 5, Selección de servicio del eje 6, Selección de servicio del eje 7, Selección de servicio del eje 8 ] |
Esta matriz de 8 elementos indica el nivel de servicio de la aplicación del variador y equilibra la capacidad de carga intermitente y continua del variador y del motor, respectivamente. Puesto que el valor está relacionado con un inversor y un motor de un variador específico, la configuración puede cambiar para cada instancia axial compatible con el módulo de accionamiento de multiples ejes. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos de matriz que no son aplicables o no están configurados se establecen en 0.
El Servicio normal proporciona un régimen continuo nominal a cambio de una menor capacidad de sobrecarga.
El Servicio intenso proporciona la mayor capacidad de sobrecarga a cambio de un régimen continuo menor.
El Servicio ligero proporciona el mayor régimen continuo a cambio de una menor capacidad de sobrecarga.
La especificación de los valores nominales continuos y de sobrecarga, en normal, intenso o ligero, depende del proveedor del variador.
La selección de servicio se usa para determinar el nivel de protección térmica del motor y del inversor durante el funcionamiento de variador.
Grupo de uso compartido del bus en armario (primario)
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Independiente 1 = Grupo de bus 1 2 = Grupo de bus 2 3 = Grupo de bus 3 4 = Grupo de bus 4 5 = Grupo de bus 5 6 = Grupo de bus 6 7 = Grupo de bus 7 8 = Grupo de bus 8 9 = Grupo de bus 9 10 = Grupo de bus 10 11 = Grupo de bus 11 12 = Grupo de bus 12 13 = Grupo de bus 13 14 = Grupo de bus 14 15 = Grupo de bus 15 16 = Grupo de bus 16 17 = Grupo de bus 17 18 = Grupo de bus 18 19 = Grupo de bus 19 20 = Grupo de bus 20 21 = Grupo de bus 21 22 = Grupo de bus 22 23 = Grupo de bus 23 24 = Grupo de bus 24 25 = Grupo de bus 25 |
Esta selección enumerada indica el grupo de uso compartido del bus en armario (primario) al que está asignado el variador. Desde un punto de vista físico, un grupo de compartición del bus representa una colección de variadores cableadas de forma conjunta en una configuración del bus compartido de CA/CC o de CC. La asignación a un grupo de compartición del bus limita la acción de descarga del bus de CC iniciada por uno de los conversores del grupo, y las excepciones de compartición de alimentación del bus resultantes, a variadores compartidos de CA/CC y CC en el grupo de bus asignado del conversor. Por lo tanto, los variadores asignados a otros grupos de bus no se ven afectados.
Si la configuración del bus del variador indica un funcionamiento independiente, la única enumeración válida para el grupo de compartición del bus es independiente.
Si la configuración del bus del variador indica funcionamiento compartido de CA/CC o CC, el variador deberá asignarse a un grupo de bus específico. La enumeración independiente en este caso no es válida.
Si el variador es compatible con el atributo opcional Configuración del bus, el grupo de compartición del bus es necesario en la implementación del perfil del variador.
Selección de servicio
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | USINT[8] | [] = 0 | - | - | Enumeración: 0 = Normal 1 = Intenso 2 = Ligero (O) 3-255 = (reservado) [ Selección de servicio del eje 1, Selección de servicio del eje 2, Selección de servicio del eje 3, Selección de servicio del eje 4, Selección de servicio del eje 5, Selección de servicio del eje 6, Selección de servicio del eje 7, Selección de servicio del eje 8 ] |
Esta matriz de 8 elementos indica el nivel de servicio de la aplicación del variador y equilibra la capacidad de carga intermitente y continua del variador y del motor, respectivamente. Puesto que el valor está relacionado con un inversor y un motor de un variador específico, la configuración puede cambiar para cada instancia axial compatible con el módulo de accionamiento de multiples ejes. Los elementos indexados de esta matriz corresponden a las instancias axiales de la 1 a la 8. Los elementos de matriz que no son aplicables o no están configurados se establecen en 0.
- El servicio "Normal" proporciona un índice continuo nominal a cambio de una menor capacidad de sobrecarga.
- El servicio "Intenso" proporciona una capacidad de sobrecarga mayor a cambio de un índice continuo menor.
- El servicio "Ligero" proporciona un índice continuo nominal a cambio de una menor capacidad de sobrecarga.
La especificación de los valores nominales continuos y de sobrecarga, en normal, intenso o ligero, depende del proveedor del variador.
La selección de servicio se usa para determinar el nivel de protección térmica del motor y del inversor durante el funcionamiento de variador.
Fases de entrada de CA del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Tres fases (R) 1 = Una fase (O) 2 - 255 = (Reservados) |
Este atributo indica si la potencia de entrada del conversor a la línea de CA es de una fase o de tres fases.
Voltaje de entrada de CA del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | UINT | 230 | 0 | ![]() | Voltios (RMS) |
Este valor configura el variador para el voltaje de línea de CA planeado aplicado al conversor.
Selección del modo Demostración
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | USINT | 0 | 0 | 1 | Enumeración: 0 = Inactivo 1 = Activo 2 - 255 = (Reservados) |
Activar el modo Demostración o "Modo demo" permite que las estructuras de alimentación del conversor e inversor asociadas funcionen con entrada de línea de CA monofásica, 110/120 V CA, 50/60 Hz. El rendimiento del conversor e inversor está bastante limitado en comparación con la operación estándar con el modo Demo inactivo. Todos los módulos de conversor e inversor en una configuración del bus de CC compartida deben tener la misma configuración de modo Demo para evitar fallos.
El propósito del modo Demo es permitir la demostración de productos en entornos no industriales. No está planeado usarlo en aplicaciones de movimiento real.
Secuencia de asignación de eje del transportador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - X (Copiado a Transportadores) | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Posición decreciente (O) 1 = Posición creciente (O) 2 = Posición decreciente del Transportador de referencia (O) 3 = Posición creciente del Transportador de referencia (O) 4-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) |
Durante la inicialización del seguimiento, este atributo determina cómo los transportadores en el seguimiento se asignan a instancias axiales de CIP Motion. Una vez que se establece la secuencia del transportador en el seguimiento, se asignan los transportadores a las instancias axiales de las secciones de seguimiento que se organizan por sí mismos en una secuencia que comprende el seguimiento y comienza por la Sección 1.
La Secuencia de asignación de eje del transportador configurada debe ser la misma para todas las secciones de seguimiento y solo se envía a la instancia axial de sección del dispositivo de la sección de seguimiento. Estos valores también se guardan en una variable privada para cada una de las instancias axiales del transportador del controlador asociadas a este módulo de sección. Esto es necesario para admitir la funcionalidad APR de las instancias axiales del transportador.
La Posición decreciente indica a las secciones de seguimiento que asignen los transportadores en el seguimiento a las instancias axiales en una secuencia que comience con el transportador con el valor de posición más alto como primer transportador seguido de los transportadores con valores de posición decrecientes. Los tipos de transportadores en el seguimiento no afectan a las secuencias.
La Posición creciente indica a las secciones de seguimiento que asignen los transportadores en el seguimiento a las instancias axiales en una secuencia que comience con el transportador con el valor de posición más bajo como primer transportador seguido de los transportadores con valores de posición crecientes. Los tipos de transportadores en el seguimiento no afectan a las secuencias.
La Posición decreciente del Transportador de referencia indica a las secciones de seguimiento que asignen los transportadores en el seguimiento a las instancias axiales en una secuencia que comience con el transportador identificado electrónicamente como el Transportador de referencia seguido de transportadores en la dirección de los valores de posición decrecientes en relación con el Transportador de referencia.
La Posición creciente del Transportador 1 indica a las secciones de seguimiento que asignen los transportadores en el seguimiento a las instancias axiales en una secuencia que comience con el transportador identificado electrónicamente como Transportador de referencia seguido de transportadores en la dirección de los valores de posición crecientes en relación con el Transportador de referencia.
Límite del usuario de exceso de temperatura del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Grados Celsius (°C) |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del conversor.
Límite de usuario de sobrecarga térmica del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % nominal del conversor |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de sobrecarga térmica del conversor.
Límite del usuario de corriente de tierra del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % del límite de fábrica |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de corriente de tierra del conversor.
Límite de usuario de exceso de temperatura del regulador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Grados Celsius (°C) |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del regulador de bus.
Límite del usuario de sobrecarga térmica del regulador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % nominal del regulador |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL térmica del regulador de bus.
Límite de usuario de sobrevoltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | REAL | 140 | 0 | ![]() | % de voltaje nominal del bus |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de sobrevoltaje del bus. A diferencia del límite de fábrica, que se especifica en voltios, el límite del usuario se basa en el porcentaje del voltaje nominal del bus durante la operación.
Límite de usuario de subvoltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | 100 | % de voltaje nominal del bus |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de subvoltaje del bus. A diferencia del límite de fábrica, que se especifica en voltios, el límite del usuario se basa en el porcentaje del voltaje nominal del bus durante la operación
Límite de usuario de exceso de temperatura del módulo de control
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Grados Celsius (°C) |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de exceso de temperatura del módulo de control.
Límite del usuario de sobrecarga de carga previa del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - NBD | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % nominal del conversor |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de sobrecarga de carga previa del conversor.
Configuración de salida digital
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Set | USINT [8][8] | []=0 | - | - | Enumeración: 0 = Sin asignar 1 = Habilitar contactor 2 = Freno mecánico 3 = Freno resistivo 4 = Potencia regenerativa 5 = Potencia del conversor 6-255 = (reservado) [ Configuración [8] de salida del eje 1, Configuración [8] de salida del eje 2, Configuración [8] de salida del eje 3, Configuración [8] de salida del eje 4, Configuración [8] de salida del eje 5, Configuración [8] de salida del eje 6, Configuración [8] de salida del eje 7, Configuración [8] de salida del eje 8] |
Este atributo es una matriz bidimensional de valores enumerados que asignan la salida digital configurable a funciones específicas para cada eje del variador. Cada una de las 8 instancias axiales posibles puede admitir hasta 8 salidas digitales configurables. El controlador Logix distribuye los elementos de la matriz de configuración de salida digital a cada instancia axial del dispositivo. El atributo de configuración de salida digital en el dispositivo se define como una matriz de 32 elementos, de los cuales solo los primeros 8 elementos son compatibles con esta definición de matriz de configuración de salida digital de 8x8. Los elementos restantes de la matriz de 32 elementos se establecen en 0.
Configuración de entrada digital
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Set | USINT [8][8] | []=0 | - | - | Enumeración: 0 = Sin asignar 1 = Habilitar 2 = Inicio 3 = Registro 1 4 = Registro 2 5 = Sobrerecorrido positivo 6 = Sobrerecorrido negativo 7 = Potencia regenerativa correcta 8 = Condensador de bus correcto 9 = Interruptor térmico de derivación correcto 10 = Inicio & Registro 1 11 = Termostato del motor correcto 12 = Carga previa correcta 13 = Contactor de línea de CA correcto 14 = Acondicionador de bus correcto 15 = Conversor correcto 16-255 = (reservado) [ Configuración [8] de entrada del eje 1, Configuración [8] de entrada del eje 2, Configuración [8] de entrada del eje 3, Configuración [8] de entrada del eje 4, Configuración [8] de entrada del eje 5, Configuración [8] de entrada del eje 6, Configuración [8] de entrada del eje 7, Configuración [8] de entrada del eje 8] |
Este atributo es una matriz bidimensional de valores enumerados que asignan la entrada digital configurable a funciones específicas para cada eje del variador. Cada una de las 8 instancias axiales posibles puede admitir hasta 8 entradas digitales configurables. El controlador Logix distribuye los elementos de la matriz de configuración de entrada digital a cada instancia axial del dispositivo. El atributo de configuración de entrada digital en el dispositivo se define como una matriz de 32 elementos, de los cuales solo los primeros 8 elementos son compatibles con esta definición de matriz de configuración de entrada digital de 8x8. Los elementos restantes de la matriz de 32 elementos se establecen en 0.
Las funciones que no están asignadas a una entrada digital no son comprobadas por el variador, y no generan excepciones o eventos asociados. En este caso,el dispositivo acepta e ignora las acciones de excepciones asociadas.
Punto de ajuste n de voltaje de salida del bus de CC
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | Voltios |
El atributo establece el voltaje de referencia utilizado para regular activamente la salida de voltaje de salida del bus de CC de la instancia n de la estructura de potencia del conversor de bus en el estado de Ejecución.
Los atributos de instancia de estructura de potencia solo se aplican cuando se admiten salidas del bus de CC generadas por la estructura de potencia del conversor múltiple por instancia de objeto de eje.
Punto de ajuste n de voltaje del bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - BD | Establecer/SSV | T | REAL | 1000 Eq 27 | 0 | ![]() | Voltios |
El atributo establece el voltaje de referencia utilizado para regular activamente la salida de Voltaje del bus de la instancia n de la estructura de alimentación del Convertidor de bus en el estado de Ejecución.
Los atributos de instancia de estructura de alimentación solo se aplican cuando se admiten salidas de bus de CC generadas por la estructura de alimentación del convertidor múltiple por instancia de objeto de eje.
Límite del usuario de sobrevoltaje de salida de bus n
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | ![]() | % del punto de ajuste n de voltaje del bus de CC |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de sobrevoltaje del bus asociada con la salida del bus de CC de la instancia n de la estructura de potencia del conversor de CC al admitir varias salidas de bus de CC generadas por la estructura de potencia del conversor por instancia de objeto axial. A diferencia del límite de fábrica correspondiente, que se especifica en voltios, el límite del usuario se basa en el porcentaje del punto de ajuste n de voltaje del bus de CC correspondiente durante la operación.
Este atributo solo se aplica a los tipos de conversores de CC.
Límite del usuario de subvoltaje de salida de bus n
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - BD | Set | REAL | 0 | 0 | 100 | % del punto de ajuste n de voltaje del bus |
Este atributo establece el límite del usuario para la excepción UL de subvoltaje del bus asociada con la salida del bus de CC de la instancia n de la estructura de potencia del conversor de CC al admitir varias salidas de bus de CC generadas por la estructura de potencia del conversor por instancia de objeto axial. A diferencia del límite de fábrica correspondiente, que se especifica en voltios, el límite del usuario se basa en el porcentaje del punto de ajuste n de voltaje del bus correspondiente durante la operación.
Este atributo solo se aplica a los tipos de conversores de CC.
Entregue su opinión

F)