Especificar mensajes SLC

Se utiliza los tipos de mensajes SLC para comunicarse con los controladores SLC y MicroLogix. La siguiente tabla especifica los tipos de datos a los que la instrucción le permite tener acceso. La tabla también muestra el tipo de datos
Logix 5000
correspondiente.
Para este tipo de datos SLC o MicroLogix:
Use este tipo de datos
Logix 5000
:
F
REAL
L (controladores MicroLogix 1200 y 1500)
DINT
N
INT
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal