Seleccionar del tipo de mensaje
Después de introducir la instrucción MSG y especificar la estructura MESSAGE, seleccione la ficha
Configuración
del cuadro de diálogo Configuración de mensaje, para especificar los detalles del mensaje.La ficha
Configuración
también incluye una casilla de verificación para establecer y borrar el bit .TO.Los detalles que configure dependen del tipo de mensaje que seleccione.
Si el dispositivo de destino es un: | Seleccione uno de estos tipos de mensaje: |
|---|---|
Controlador de Logix 5000 | Lectura de tabla de datos CIP Escritura de tabla de datos CIP |
Módulo E/S (I/O) que ha configurado mediante la aplicación Logix Designer | Reconfiguración de módulo (Module Reconfigure) CIP genérico (CIP Generic) |
Controlador de PLC-5® * | Lectura en pantalla de PLC-5 Escritura en pantalla de PLC-5 Lectura de rango de palabras de PLC-5 Escritura de rango de palabras de PLC-5 |
Controlador de SLC™ *Controlador de MicroLogix™ * | Lectura en pantalla de SLC Escritura en pantalla de SLC |
Módulo de transferencia en bloques* | Lectura de transferencia en bloque Escritura de transferencia en bloque |
Procesador de PLC-3® * | Lectura en pantalla de PLC-3 Escritura en pantalla de PLC-3 Lectura de rango de palabras de PLC-3 Escritura de rango de palabras de PLC-3 |
Procesador de PLC-2® * | Lectura no protegida de PLC-2 Escritura no protegida de PLC-2 |
* Cuando la redundancia está habilitada para los controladores ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580, estos tipos de mensajes no son admitidos.
Especifique esta información de configuración:
En este campo: | Especifique: |
|---|---|
Elemento de origen (Source Element) | Si selecciona un tipo de mensaje de lectura, el Elemento de origen (Source Element) corresponderá a la dirección de los datos que quiere leer en el dispositivo de destino. Se usa la sintaxis de direccionamiento del dispositivo de destino. Si selecciona un tipo de mensaje de escritura, la etiqueta de Source corresponderá al primer elemento de la etiqueta que desea enviar al dispositivo de destino. No es compatible con booleanos ni etiquetas de estructura E/S. Se pueden usar todos los demás tipos de datos, como INT o DINT. |
Número de elementos (Number of Elements) | El número de elementos (Number of Elements) que puede leer/escribir depende del tipo de mensaje y de datos que está utilizando. Para los mensajes de “rango de palabras” y “sin protección”, el tamaño de un elemento está indicado en el cuadro de diálogo. En el caso de los mensajes CIP y “en pantalla”, un elemento se refiere a un único elemento de la matriz que se haya especificado como el origen de una escritura o el destino de una lectura |
Elemento de destino (Destination Element) | Si selecciona un tipo de mensaje de lectura, la etiqueta de destino es el primer elemento de la etiqueta en el controlador de Logix 5000 donde desea almacenar los datos que lee del dispositivo de destino.Si selecciona un tipo de mensaje de escritura, el Elemento de destino corresponderá a la dirección de la ubicación en el dispositivo de destino donde desea escribir los datos. |
Entregue su opinión