Referencia (REF)
Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
La instrucción Referencia (REF) asocia una referencia con la dirección de una etiqueta concreta de eje o de sistema de coordenadas.
Se trata de una instrucción de transición. Siga estos pasos cuando la use:
- En la lógica de escalera, inserte una instrucción para alternar la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que se deba ejecutar la instrucción.
- En una rutina de Texto estructurado, inserte una condición para que la instrucción haga que se ejecute solo en una transición.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
REF(Source, Reference);
Operandos
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Source | AXIS_CIP_DRIVE AXIS_CONSUMED AXIS_GENERIC_DRIVE AXIS_SERVO AXIS_SERVO_DRIVE AXIS_VIRTUAL COORDINATE_SYSTEM | Etiqueta Inmediato | Nombre del eje o del sistema de coordenadas al que se hace referencia. |
Reference | REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE REF_TO_AXIS_CONSUMED REF_TO_AXIS_GENERIC_DRIVE REF_TO_AXIS_SERVO REF_TO_AXIS_SERVO_DRIVE REF_TO_AXIS_VIRTUAL REF_TO_COORDINATE_SYSTEM | Etiqueta | Nombre de la referencia que se va a rellenar. |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción.
Ejecución
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | La instrucción usa la dirección de Source para rellenar la referencia. |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establece Rung-condition-out como Rung-condition-in. La instrucción usa la dirección de Origen para rellenar la referencia. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establece Rung-condition-out como Rung-condition-in. La instrucción usa la dirección de Origen para rellenar la referencia. |
Post-escaneado | La instrucción usa la dirección de Source para rellenar la referencia. |
Códigos de error
No es específico para esta instrucción.
Ejemplo
Escalera de relés

Texto estructurado
REF(AxisCip, Ref_AxisCip);
Entregue su opinión