Marcas de estado de monitor

El controlador es compatible con palabras clave de estado que se pueden emplear dentro de la lógica para controlar eventos específicos:
  • Las palabras clave de estado
    no
    distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • Puesto que estas marcas de estado pueden cambiar con mucha rapidez, la aplicación
    Logix Designer
    no
    muestra el estado de las marcas (es decir, aun en caso de que se haya establecido una marca, no se resaltará la instrucción en la que se hace referencia a esa marca).
  • No
    se puede definir una etiqueta de alias a una palabra clave.
Puede utilizar las siguientes palabras clave:
Para determinar si:
Usa:
el valor que está almacenando no queda en el destino por alguna de estas razones:
  • es mayor que el valor máximo para el destino
  • es menor que el valor mínimo para el destino
IMPORTANTE: Cada vez que S:V pasa de borrado a establecido genera un fallo menor (tipo 4, código 4)
S:V
el valor de destino de la instrucción es 0
S:Z
el valor de destino de la instrucción es negativo
S:N
una operación aritmética provoca un acarreo (positivo o negativo) que trata de usar bits que están fuera del tipo de datos
Por ejemplo:
  • al sumar 3+9 hay un acarreo positivo de 1
  • al restar 25-18 hay un acarreo negativo de 10
S:C
este es el primer escaneado normal de las rutinas en el programa actual
S:FS
se ha generado como mínimo un fallo menor:
  • El controlador establece este bit cuando ocurre un fallo menor debido a la ejecución del programa.
  • El controlador no establece este bit para fallos menores que no estén relacionados con la ejecución del programa, como batería baja.
S:MINOR
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal