Códigos de estado de DeviceNet

Los siguientes valores son los códigos de estado de DeviceNet.
Código de estado
Descripción del estado
Acción recomendada
0-63
Dirección de nodo DeviceNet del escáner o dispositivo esclavo.
Ninguno.
65
La opción AutoScan está activa y el escáner está en modo inactivo.
Ninguno.
67
El escáner es escáner secundario.
Ninguno.
68
El escáner primario no ha detectado ningún escáner secundario.
Configurar otro escáner como escáner secundario.
69
Las configuraciones primaria y secundaria no coinciden.
Comprobar la configuración del escáner secundario.
70
La dirección del escáner ya está en uso por otro dispositivo de la red.
Cambiar la dirección del escáner a una dirección no utilizada.
71
Datos no válidos en la lista de escaneado.
Utilice el software RSNetWorx para reconfigurar la lista de exploración.
72
El dispositivo esclavo dejó de comunicarse. Si la comunicación no se restablece con el dispositivo esclavo durante el siguiente intento, el código de estado cambiará a 78.
  • Verificar la alimentación del dispositivo esclavo y las conexiones de red.
  • Si se encuesta el dispositivo esclavo, verifique que el tiempo de retardo entre escaneados sea adecuado para que el dispositivo devuelva datos.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
73
La información de identidad del dispositivo esclavo no coincide con la clave electrónica en el escáner.
  • Asegurarse de que el dispositivo esclavo correcto esté conectado en esta dirección.
  • Asegurarse de que el dispositivo esclavo coincida con la clave electrónica especificada (proveedor, código de producto, tipo de producto).
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
74
El escáner detectó el rebasamiento de datos en el puerto de comunicación DeviceNet.
  • Comprobar el tráfico de comunicación de red.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
75
Una o ambas de las siguientes condiciones están presentes.
  • El escáner no tiene una lista de escaneado.
  • El escáner no ha recibido comunicación de ningún otro dispositivo.
Verificar que el escáner tenga lo siguiente.
  • Una lista de escaneado configurada.
  • Una conexión correctamente cableada a la red.
76
No hay tráfico de red directo para el escáner. El escáner escucha otra comunicación de red pero no escucha ninguna dirigida a éste.
Ninguno.
77
Durante la inicialización, el tamaño de datos esperado por el dispositivo esclavo no coincide con el tamaño en la entrada de la lista de escaneado correspondiente.
  • Utilice el software
    RSNetWorx
    para comprobar el dispositivo esclavo y la lista de exploración para conocer los tamaños de entrada y salida correctos para el dispositivo esclavo.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
78
El dispositivo esclavo está configurado en la lista de escaneado, pero no se está comunicando.
  • Verificar la alimentación del dispositivo esclavo y las conexiones de red.
  • Si se encuesta el dispositivo esclavo, asegurése de que el retardo entre escaneados sea lo suficientemente largo para que el dispositivo esclavo devuelva sus datos.
  • Si es necesario, utilice el software
    RSNetWorx
    para realizar lo siguiente.
    • Añadir el dispositivo esclavo a la red DeviceNet.
    • Eliminar el dispositivo esclavo de la lista de escaneado del escáner.
    • Inhibir el dispositivo esclavo en la lista de escaneado del escáner.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
79
El escáner no ha podido transmitir un mensaje.
  • Asegurarse de que el escáner esté conectado a una red válida.
  • Comprobar si hay cables desconectados.
  • Verificar la velocidad en baudios de la red.
80
El escáner está en modo inactivo.
Si lo desea, ponga el escáner en modo Marcha haciendo lo siguiente.
  • Poniendo el controlador en modo marcha/marcha remota mediante el interruptor de llave en el controlador o mediante la aplicación AND
    Logix Designer
  • Activando el bit O.CommandRegister.Run para el escáner.
81
El controlador ha establecido el escáner en modo de fallo.
El bit O.CommandRegister.Fault para el escáner está activado. Corregir la condición que provocó que el controlador estableciera este bit y luego desactivarlo.
82
Error detectado en la secuencia de mensajes de E/S fragmentados desde el dispositivo esclavo.
  • Utilice el software
    RSNetWorx
    para realizar lo siguiente.
    • Comprobar la entrada de la lista de escaneado para el dispositivo esclavo para asegurarse de que los tamaños de datos de entrada y salida sean correctos.
    • Comprobar la configuración del dispositivo esclavo.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
83
El dispositivo esclavo devuelve respuestas de error cuando el escáner intenta comunicarse con éste.
  • Utilice el software
    RSNetWorx
    para realizar lo siguiente.
    • Comprobar la precisión de la lista de escaneado.
    • Comprobar la configuración del dispositivo esclavo. El dispositivo esclavo puede estar en la lista de escaneado de otro escáner.
  • Ciclo de apagado y encendido del dispositivo esclavo.
  • Verificar que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
84
El escáner está inicializando la red DeviceNet.
Ninguno. Este código se borra una vez que el escáner intenta inicializar todos los dispositivos esclavos de la red.
85
Durante el tiempo de ejecución, el tamaño de datos enviado por el dispositivo esclavo no coincide con el tamaño en la entrada de la lista de escaneado correspondiente.
Dado que los datos de encuesta de longitud variable no son compatibles, verifique que el dispositivo esclavo esté funcionando correctamente.
86
El dispositivo esclavo está en modo inactivo o no produce datos mientras el escáner está en modo Marcha.
  • Comprobar la configuración y el estado del dispositivo esclavo.
  • Si establece una relación maestro/esclavo entre 2 escáneres, asegúrese de que ambos escáneres estén en modo Marcha.
87
El escáner no puede escuchar las entradas compartidas del dispositivo esclavo porque el escáner propietario no ha establecido comunicación con ese dispositivo esclavo.
  • Verificar la conexión y configuración del escáner propietario.
  • Puede ser que el dispositivo esclavo no esté produciendo datos.
88
El escáner no puede escuchar las entradas compartidas del dispositivo esclavo porque los parámetros de E/S (por ejemplo, encuesta o estroboscopio, clave electrónica, tamaño de datos) para ese dispositivo esclavo están configurados de manera diferente entre este escáner y el escáner propietario.
En este escáner, reconfigurar los parámetros de E/S para la entrada de la lista de escaneado de entradas compartidas de modo que coincidan con esos mismos parámetros en el escáner propietario.
89
El escáner no pudo configurar un dispositivo esclavo utilizando los parámetros de Recuperación automática del dispositivo (ADR).
Asegurarse de haber instalado un dispositivo esclavo compatible.
90
El controlador ha establecido el escáner en modo deshabilitado.
Si lo desea, habilite el escáner desactivando el bit O.CommandRegister.DisableNetwork para el escáner.
91
Condición de bus desactivado probablemente debido a errores de cable o señal.
  • Ciclo de apagado y encendido en el escáner, dispositivos esclavos o red.
  • Verificar que todos los dispositivos estén establecidos a la misma velocidad en baudios.
  • Comprobar el cableado de DeviceNet para asegurarse de que no existan cortocircuitos entre los cables CAN (azul y blanco) y los cables de alimentación o blindaje (negro, rojo y blindado).
  • Comprobar el sistema de medios para las siguientes fuentes de ruido.
    • Dispositivo ubicado cerca del cable de alimentación de alto voltaje.
    • Resistencia de terminación incorrecta o no utilizada.
    • Conexión a tierra incorrecta.
  • Dispositivo en la red que produce ruido o datos incorrectos en la red.
92
El cable de DeviceNet no suministra energía al puerto de comunicación del escáner.
  • Verificar que la fuente de alimentación de 24V CC de la red funcione correctamente.
  • Verificar el buen estado de los cables.
  • Comprobar las conexiones de los cables al escáner.
95
El firmware del escáner se está actualizando o se está descargando una configuración.
Ninguno. No desconecte el escáner mientras la actualización está en proceso; de lo contrario, se perderán los datos existentes en la memoria del escáner.
97
El controlador ha colocado el escáner en el modo de detención.
El bit O.CommandRegister.HaltScanner para el escáner está activado. Desactivar este bit y luego realizar un ciclo de apagado y encendido en el escáner.
98
Error de firmware general.
Sustituir el dispositivo.
99
Fallo de sistema.
Sustituir el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal