Acceso al objeto de Seguridad

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
El objeto del Controlador de seguridad proporciona el estado seguro y la información sobre la firma de seguridad. Los atributos SafetyTask y SafetyFaultRecord pueden adquirir información sobre fallos no recuperables.
Atributo
Tipo de datos
Instrucción dentro de la Tarea estándar
Instrucción dentro de la Tarea de seguridad
Descripción
SafetyLockedState
SINT
GSV
Ninguno
Indica si el controlador está bloqueado por seguridad o no.
SafetySILConfiguration
SINT
GSV
Ninguno
Especifica la configuración SIL de seguridad.
  • 2 -- SIL2/PLd
  • 3 -- SIL3/PLe
SafetyStatus
INT
GSV
Ninguno
Especifica el estado seguro. Cada valor tiene un significado concreto: :
  • 1000000000000000 -- Tarea de seguridad OK.
  • 1000000000000001 -- Tarea de seguridad inoperable.
  • 00000000000000000 -- Falta el colaborador.
  • 00000000000000001 -- Colaborador no disponible.
  • 00000000000000010 -- Hardware incompatible.
  • 00000000000000011 -- Firmware incompatible.
SafetySignature
Exists
SINT
GSV
GSV
Indica si existe una firma de tarea de seguridad.
SafetySignature
ID
(Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570)
SINT
GSV
Ninguno
Número de identificación de 32 bits.
SafetySignature
(Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570)
Cadena
GSV
Ninguno
El número de identificación de 32 bits incluye el número ID además del sello de hora y fecha.
SafetyTaskFault
Record
DINT[11]
GSV
Ninguno
Registra los errores de las tareas de seguridad.
SafetySignatureIDLong
(Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590).
SINT[33]
GSV
Ninguno
ID de firma de seguridad de 32 byte en matriz de byte. El primer byte tendrá el tamaño del ID de la firma de seguridad en bytes, y los otros 31 bytes corresponderán al ID de la firma.
SafetySignatureIDHex
(Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590).
Cadena
GSV
Ninguno
Representación de cadena hexadecimal de 64 caracteres del ID de la firma.
SafetySignatureDateTime
(Aplicable solo a los controladores Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590).
Cadena
GSV
Ninguno
Fecha y hora de la firma de seguridad en 27 caracteres, en el formato mm/dd/aaaa, hh:mm:ss.iii<AM o PM>
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal