Acceso al objeto Routine
El objeto Routine proporciona información de estado sobre una rutina. Especifique el nombre de la rutina para determinar qué objeto Routine desea.
Atributo | Tipo de datos | Instrucción dentro de la Tarea estándar | Instrucción dentro de la Tarea de seguridad | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Instance | DINT | GSV | GSV | Proporciona el número de instancia de este objeto de rutina. Los valores válidos son de 0 a 65.535. |
Name | String | GSV | GSV | El nombre de la rutina. |
SFCPaused | INT | GSV | Ninguno | En una rutina SFC, indica si la SFC está en pausa. Cada valor tiene un significado concreto:
|
SFCResuming | INT | GSV SSV | Ninguno | En una rutina SFC, indica si la SFC está reanudando la ejecución. Cada valor tiene un significado concreto:
|
Entregue su opinión