Acceso al objeto Redundancia

El objeto REDUNDANCIA proporciona información de estado sobre un sistema de redundancia.
Para esta información
Obtener este atributo
Tipo de datos
GSV/SSV
Descripción
Estado de redundancia de todo el chasis
ChassisRedundancy State
INT
GSV
Si
Then
16#2
Primario con secundario sincronizado
16#3
Primario con secundario descalificado
16#4
Primario sin secundario
16#10
Primario bloqueado para actualización
Estado de redundancia del chasis colaborador
PartnerChassis RedundancyState
INT
GSV
Si
Then
16#8
Secundario sincronizado
16#9
Secundario descalificado con primario
16 # E
Sin colaborador
16#12
Secundario bloqueado para actualización
Estado de redundancia del controlador
ModuleRedundancy State
INT
GSV
Si
Then
16#2
Primario con secundario sincronizado
16#3
Primario con secundario descalificado
16#4
Primario sin secundario
16#6
Primario con secundario sincronizando
16#F
Primario que se está bloqueando para actualización
16#10
Primario bloqueado para actualización
Estado de redundancia del colaborador
PartnerModule RedundancyState
INT
GSV
Si
Then
16#7
Sincronizando secundario
16#8
Secundario sincronizado
16#9
Secundario descalificado con primario
16 # E
Sin colaborador
16#11
Secundario que se está bloqueando para actualización
16#12
Secundario bloqueado para actualización
Resultados de las comprobaciones de compatibilidad con el controlador del colaborador
CompatibilityResults
INT
GSV
Si
Then
0
Indeterminado
1
Colaborador no compatible
2
Colaborador totalmente compatible
Estado del proceso de sincronización (calificación)
Qualification InProgress
INT
GSV
Si
Then
-1
La sincronización (calificación) no está en proceso
0
Incompatible
1...999
Para los módulos que pueden medir su porcentaje de finalización, el porcentaje de sincronización (calificación) que se completa
50
Para los módulos que no pueden medir su porcentaje de finalización, la sincronización (calificación) está en curso
100
La sincronización (calificación) es completa.
La configuración del interruptor de llave del controlador y su colaborador coinciden o no coinciden
KeyswitchAlarm
DINT
GSV
Si
Then
0
Una de las siguientes condiciones es verdadera:
Los interruptores de llave coinciden
Ningún colaborador está presente
1
Los interruptores de llave no coinciden
Posición del interruptor de llave del colaborador
PartnerKeyswitch
DINT
GSV
Si
Then
0
Desconocido
1
RUN
2
PROG
3
REM
Estado de los
fallos menores del colaborador (si el ModuleRedundancyState indica que un colaborador está presente)
PartnerMinorFaults
DINT
GSV
Este bit
Means this minor fault
1
Fallo de encendido
3
Fallo de E/S
4
Problema con una instrucción (programa)
6
Superposición de tarea periódica (vigilancia)
9
Problema con el puerto serial (no disponible para los proyectos de los controladores 1756-L7x)
10
Batería baja o problema con el módulo de almacenamiento de energía
Modo del colaborador
PartnerMode
DINT
GSV
Si
Then
16#0
Encendido
16#1
Programa
16#2
Marcha
16#3
Prueba
16#4
Fallado
16#5
Marcha a programa
16#6
Prueba a programa
16#7
Programa a marcha
16#8
Prueba a marcha
16#9
Marcha a prueba
16#A
Programa a prueba
16#B
En fallo
16#C
Fallo a programa
En un par de chasis redundantes, identificación de un chasis específico sin tener en cuenta el estado del chasis
PhysicalChassisID
INT
GSV
Si
Then
0
Desconocido
1
Chasis A
2
Chasis B
Número de ranura del módulo de redundancia (por ejemplo, 1756-RM, 1756-RM2) en el chasis
SRMSlotNumber
INT
GSV
Tamaño de la última carga cruzada
Tamaño de la última carga cruzada si tenía un chasis secundario
LastDataTransferSize
DINT
GSV
Este atributo proporciona el tamaño de los datos que se cruzaron o se habrían cruzado en el último escaneado.
El tamaño en DINT (palabras de 4 bytes).
Debe configurar el controlador para redundancia.
No necesita un chasis secundario.
Hay un chasis secundario sincronizado
SÍ
Esto proporciona el número de DINT que se cruzaron en el último escaneado.
NO
Esto proporciona el número de DINT que se habrían cruzado en el último escaneado
Tamaño de la mayor carga cruzada
Tamaño de la mayor carga cruzada si tenía un chasis secundario
MaxDataTransferSize
DINT
GSV
SSV
El tamaño en DINT (palabras de 4 bytes).
Debe configurar el controlador para redundancia.
No necesita un chasis secundario.
Para restablecer este valor, utilice una instrucción SSV con un valor de Source de 0.
¿Hay un chasis secundario sincronizado?
SÍ
Esto proporciona el mayor número de DINT que se cruzaron.
NO
Esto proporciona el mayor número de DINT que se habrían cruzado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal