Acceso al objeto Message
Se accede al objeto Message a través de instrucciones GSV/SSV. Se especifica el nombre de etiqueta del mensaje para determinar el objeto Message que desea. El objeto Message proporciona una interfaz para configurar y desencadenar las comunicaciones entre dispositivos similares. Este objeto sustituye el tipo de datos MG del procesador PLC-5.
Atributo | Tipo de datos | Instrucción | Descripción |
|---|---|---|---|
ConnectionPath | SINT[82] | GSV SSV | Datos para configurar la ruta de conexión. Los primeros dos bytes (bajo y alto) tienen la longitud en bytes de la ruta de la conexión. |
ConnectionRate | DINT TIME32 | GSV SSV | Régimen del paquete solicitado de la conexión. |
MessageType | SINT | GSV SSV | Especifica el tipo de mensaje. El valor tiene un significado específico:
|
Port | SINT | GSV SSV | Indica el puerto por el que se debería enviar el mensaje. Cada valor tiene un significado concreto:
|
Timeout Multiplier | SINT | GSV SSV | Determina el tiempo en el que la conexión debería considerarse finalizada y cerrada. Cada valor tiene un significado concreto:
|
Unconnected Timeout | DINT TIME32 | GSV SSV | Tiempo de espera, en microsegundos, para todos los mensajes desconectados. El valor predeterminado es 30.000.000 microsegundos (30 s). |
Entregue su opinión