Acceso al objeto FaultLog
El objeto FaultLog proporciona información de errores sobre el controlador.
Atributo | Tipo de datos | Instrucción | Descripción |
|---|---|---|---|
MajorEvents | INT | GSV SSV | El número de fallos mayores ocurridos desde la última vez que se restableció el contador. |
MajorFaultBits | DINT | GSV SSV | Los bits individuales indican el motivo del fallo mayor actual. Cada bit tiene un significado específico: 1 Pérdida de alimentación 3 E/S (I/O) 4 Ejecución de instrucción (programa) 5 Administrador de fallos 6 Guardián 7 Pila 8 Cambio de modo 11 Movimiento |
MinorEvents | INT | GSV SSV | El número de fallos menores ocurridos desde la última vez que se restableció el contador. |
MinorFaultBits | DINT | GSV SSV | Los bits individuales indican el motivo del fallo menor actual. Cada bit tiene un significado específico: 4 - Ejecución de instrucción (programa) 6 - Vigilancia 9 - Puerto serial 10 - Módulo de almacenamiento de energía (ESM) o sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 20 - Falta de licencia/licencia CodeMeter necesaria. |
Entregue su opinión