Control de las plantillas - General
Use esta pestaña para definir/modificar cómo funciona el control.
Parámetros
Comunicación (Communication)
Seleccione Servidor OPC
RSLinx Classic
o FactoryTalk Linx
. Si selecciona Servidor OPC RSLinx Classic
, también debe especificar:- si desea que se inicie de forma remota
- la ruta de acceso a la máquina remota
Si selecciona
FactoryTalk Linx
, también debe especificar el Área de FactoryTalk
.Etiqueta
Introduzca el nombre de una instrucciones del bloque de funciones específica para conectar con este control.
Índice de actualización (Update Rate)
Introduzca índice de actualización (Update Rate) del control en segundos. Puede hacer clic en las flechas para aumentar este valor en incrementos de 0,25 segundos. El valor predeterminado es 1,00 segundo.
Entregue su opinión