Control de las plantillas - Fuente

Use esta pestaña para definir las fuentes que se muestran en las placas frontales. Desde aquí puede configurar una ControlFont que se usará en la parte principal de la placa frontal y una MinorFont que se usará en escalas y otras partes menores de la presentación.
Parámetros
Nombre de la propiedad (Property Name)
Elija la fuente que quiera configurar desde el menú desplegable. Elija ControlFont o MinorFont. La opción predeterminada es ControlFont.
Fuente (Font)
Elija la fuente que quiera usar para el control de la lista de fuentes disponibles. La fuente predeterminada es Arial.
Estilo
Elija el estilo que quiera usar para el control del menú desplegable. El estilo predeterminado es Regular.
Tamaño
Introduzca el tamaño de punto que quiera usar para esta fuente. El tamaño predeterminado de ControlFont es de 10,5 puntos; el tamaño predeterminado de MinorFont es de 8,25 puntos.
Tachado (Strikeout)
Marque esta casilla si quiere utilizar el efecto de tachado, que traza una línea a través del texto. Esta opción no está marcada de manera predeterminada.
Subrayado (Underline)
Marque esta casilla si quiere utilizar el efecto de subrayado, que traza una línea bajo el texto. Esta opción no está marcada de manera predeterminada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de control de las placas frontales (Faceplate Control Properties).
Cancelar (Cancel)
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de control de las placas frontales (Faceplate Control Properties).
Aplicar (Apply)
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones y seguir editando el cuadro de diálogo Propiedades de control de las placas frontales (Faceplate Control Properties).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal