¿Cuándo debería utilizar una instrucción SOVR en lugar de una instrucción SCMD
- En la mayoría de circunstancias, use la instrucción SCMD para ordenar unaEquipment Sequencemediante programación. Sin embargo, use la instrucción SOVR para ordenar unEquipment Sequencebajo estas condiciones:
- Cuando esté dando el comando HOLD, STOP o ABORT, y el comando debe ejecutarse siempre bajo cualquier tipo de circunstancia de propiedad.
- Si el comando HOLD, STOP o ABORT debe ejecutarse incluso cuando tenga control manual de laEquipment Sequencemediante la aplicaciónLogix Designero cuando otro programa, como el softwareFactoryTalk Batch, sea propietario de laEquipment Sequence.
Por ejemplo, suponga que su equipo comprueba si hay material atascado. En caso de atasco, siempre querrá que el equipo aborte. En este caso, utilice la instrucción SOVR. De este modo, el equipo aborta incluso si tiene control manual a través de la aplicación
Logix Designer
.Entregue su opinión