Instrucciones de los diagramas de secuencia de equipo

La tabla describe las instrucciones del diagrama
Equipment Sequence
.
Icono
Nombre de icono
Descripción
Step and Transition Pair
Agregar par de paso y transición
Use
Agregar par de paso y transición
Step and Transition Pair para agregar un par de paso y transición. Aunque se agreguen como un par, se puede seleccionar y editar cada elemento por separado.
Disconnected Step
Agregar paso desconectado
Utilice
Agregar paso desconectado
Disconnected Step para agregar un paso sin agregar una transición.
Diconnected Transition
Agregar transición desconectada
Utilice
Agregar transición desconectada
Diconnected Transition para agregar una transición sin agregar un paso.
Simultaneous Divergence
Agregar separación simultánea
Utilice
Agregar Divergencia simultánea
Simultaneous Divergence para crear una bifurcación en la que todos los pasos vinculados se ejecuten simultáneamente.
Selective Divergence
Agregar separación selectiva
Utilice
Agregar separación selectiva
Selective Divergence para crear una separación de una bifurcación selectiva. En una separación selectiva, solo se ejecuta una de las diferentes rutas: esta ruta que contiene la transición que da como resultado VERDADERO (TRUE) en primer lugar.
Simultaneous Convergence
Agregar convergencia simultánea
Utilice
Agregar convergencia simultánea
Simultaneous Convergence para combinar rutas de ejecución simultáneas.
Selective Convergence
Agregar convergencia selectiva
Utilice
Agregar convergencia selectiva
Selective Convergence
para combinar caminos divergentes selectivos en una sola ruta de ejecución en la bifurcación selectiva.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal