Ejemplos de instrucción SASI
Los ejemplos muestran la instrucción SASI tal como aparece en un diagrama de escalera y en texto estructurado.
Ejemplo de diagrama de escalera

CONSEJO:
El parámetro Sequence ID puede ser una etiqueta CADENA en la que se almacena el identificador o una cadena entre comillas que contenga hasta 82 caracteres.
Ejemplo de texto estructurado
if (IdControl) then
SASI (Make_Product_101, NewId, Results);
end_if;
Entregue su opinión