Desconectar de secuencia de equipo (SDET)

Esta instrucción se aplica a los
Logix Designer
controladores 5580P y a los controladores ControlLogix 5590P. Los controladores
Logix Designer
5580P y ControlLogix 5590P también admiten redundancia de controlador.
CONSEJO: Cuando se utiliza esta instrucción con el sistema de redundancia
ControlLogix
, las salidas controladas por esta instrucción pueden no ser sin perturbaciones durante una conmutación de redundancia, si la instrucción y el programa de secuencias no están programados en la tarea de prioridad más alta.
ADVERTENCIA:
Cuando se utiliza la redundancia con un
Equipment Sequence
, la ejecución de la secuencia puede no ser la esperada después de la conmutación si la fase y la secuencia no están programadas en la misma tarea.
Utilice la instrucción Desconectar de
Equipment Sequence
(Detach from, SDET) para renunciar a la propiedad de un
Equipment Sequence
. Después de que un programa ejecute una instrucción SDET, el programa ya no es propietario del
Equipment Sequence
. Entonces, el
Equipment Sequence
está disponible para que otro programa o para que el software
FactoryTalk Batch
lo adquiera. Utilice la instrucción SDET solo si el programa se ha apropiado previamente de un
Equipment Sequence
mediante una instrucción Asignar a
Equipment Sequence
(Attach to, SATT).
Se trata de una instrucción de transición. Siga estos pasos cuando la use:
  • En la lógica de escalera, inserte una instrucción para alternar la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que se deba ejecutar la instrucción.
  • En una rutina de Texto estructurado, inserte una condición para que la instrucción haga que se ejecute solo en una transición.
Idiomas disponibles
La instrucción SDET está disponible en estos idiomas.
  • Diagrama de lógica de escalera
    L5K_SILC_SDETLadderExampleSmall
  • Texto estructurado: SDET(SequenceName)
Operandos admitidos
La instrucción SDET utiliza este operando.
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Sequence Name
Secuencia
nombre de
Equipment Sequence
Equipment Sequence
para la cual desea renunciar a la propiedad.
Indicadores de estado aritmético y condiciones de fallo
Los indicadores de estado aritmético no se ven afectados por la instrucción SDET. La instrucción SDET no puede desencadenar un fallo; por este motivo, no hay condiciones de fallo para esta instrucción.
Ejecución de instrucción
En la tabla se describen los pasos de ejecución de las instrucciones SDET.
Condición
ladder_icon Acción del diagrama de lógica de escalera
st_icon Acción de texto estructurado
Pre-escaneado
La condición de salida de renglón se establece como falsa.
No se realiza ninguna acción.
La condición de entrada de renglón es falsa
La condición de salida de renglón se establece como falsa.
N/A
La condición de entrada de renglón es verdadera
  • La instrucción se ejecuta.
  • La condición de salida de renglón se establece como verdadera.
N/A
Escaneado de texto estructurado
N/A
En el texto estructurado, las instrucciones se ejecutan cada vez que se escanean. Para limitar el escaneado de una instrucción, utilice un calificador de una acción SFC o una construcción de texto estructurado que incluya una condición, como if, then o else.
Ejecución de instrucción
La instrucción renuncia a la propiedad del
Equipment Sequence
especificado.
La instrucción renuncia a la propiedad del
Equipment Sequence
especificado.
Post-escaneado
La condición de salida de renglón se establece como falsa.
No se realiza ninguna acción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal