Códigos de resultado de instrucciones SATT
Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción Conectar a
Equipment Sequence
(Attach to, SATT), la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.Código (Dec.) | Descripción |
0 | El comando ha sido correcto. |
24579 | El Equipment Sequence no puede ordenarse por estos motivos:
|
24582 | El programa ya posee el Equipment Sequence . |
24593 | Uno de ellos ya tiene la propiedad de la fase de equipo.
|
24594 | La Equipment Sequence no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida. |
Utilice el operando
Resultado
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SATT. El operando Resultado
debe contener 0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.- Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca0en el operandoResultado.
- Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operandoResultado. La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión