Pautas para instrucciones SATT

Tenga en cuenta estas pautas al usar la instrucción Conectar a
Equipment Sequence
(Attach to, SATT).
Pauta
Detalles
Recuerde que la aplicación
Logix Designer
anula la propiedad de la
Equipment Sequence
.
La propiedad garantiza que un programa pueda ordenar la
Equipment Sequence
y bloquea el resto de secuenciadores.
La
Equipment Sequence
debe ser propiedad del programa para ordenarla.
Para poder recibir comandos, tanto las
Equipment Sequence
como las
Equipment Phase
deben ser
propiedad
del programa. Los comandos de propiedad son
Conectar
(SATT)
y
Desconectar
(SDET).
Los secuenciadores internos (programas), los secuenciadores externos (
FactoryTalk Batch
), y los operadores usan una instrucción
Conectar
para ordenar una
Equipment Sequence
.
Al terminar la secuencia, renuncie a la propiedad.
Para renunciar a la propiedad, use una instrucción Desconectar de
Equipment Sequence
(SDET).
Evite realizar solicitudes de comandos innecesarias si la secuencia de equipo está generando eventos de secuencia.
Las solicitudes de comandos innecesarias pueden desbordar los búferes de procesamiento de eventos y hacer que se pierda eventos importantes.
Use el código
Resultado
para verificar la propiedad e incluya los pasos que deberían darse si falla la conexión debido a que la
Equipment Sequence
es propiedad de otro programa o del operador.
Utilice el operando
Resultado
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SATT.
En cada ejecución, la instrucción SATT intenta apropiarse de
Equipment Sequence
. Cuando un programa u operador posee un
Equipment Sequence
, falla otra ejecución de la instrucción SATT y produce el código de resultado 24582. Cuando usa la instrucción SATT, tiene dos opciones:
  • Limita su ejecución a un solo escaneado para evitar el código de resultado 24582.
  • Incluir lo siguiente en sus condiciones para la propiedad: código de resultado = 24582.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal