Control de freno seguro (SBC)
Esta instrucción se aplica solamente a los controladores
Compact GuardLogix
5380, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción Control de freno seguro (SBC):
- Controla las salidas de seguridad que accionan un freno.
- Define la temporización entre el freno y las salidas de Solicitud de desactivación de par.
- Monitoriza la retroalimentación de freno y el estado de E/S.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Aplicación de control de freno seguro
Use el Control de freno seguro con E/S de seguridad y contactores de seguridad para controlar el freno y la temporización del freno para STO. La figura siguiente ilustra una aplicación con un freno externo instalado en un motor controlado mediante SBC, un controlador GuardLogix, E/S de seguridad y un contactor de seguridad.

Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- Los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
- La condición de entrada de reglón es falsa
- Se produce un fallo de instrucción
- La instrucción se reinicia y:
- El retardo de STO a SBC es >= 0 y Accionamiento de freno hace la transición de ON(1) a OFF(0).
- El retardo de STO a SBC es < 0, Accionamiento de freno L hace la transición de ON(1) a OFF(0), y se agota el temporizador de STO a SBC.
- La condición de entrada de reglón es falsa
- Se ha producido un fallo de instrucción
- La instrucción se reinicia y:
- El retardo de STO a SBC es > 0 y Accionamiento de freno hace la transición de ON(1) a OFF(0).
- El retardo de STO a SBC es < 0, Accionamiento de freno L hace la transición de ON(1) a OFF(0), y se agota el temporizador de STO a SBC.
- Cuando el retardo de STO a SBC es > 0, TOR hace la transición a ON(1) inmediatamente después de que la entrada Accionamiento de freno L haga la transición de ON(1) a OFF(0)
- Cuando el retardo de STO a SBC es < 0, TOR hace la transición a ON(1) cuando:
- El Accionamiento de freno hace la transición de ON(1) a OFF(0) y
- Se agota el temporizador de retardo de STO a SBC.
- No hay fallos para la función de SBC.
ADVERTENCIA:
La estructura de control de seguridad de SBC contiene información sobre el estado interno. Si se cambia cualquiera de los operandos de configuración durante el modo Marcha, acepte las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha para que se apliquen los cambios.
En la siguiente tabla se indican los operandos utilizados para configurar la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Safety Control | SAFE_BRAKE_CONTROL | etiqueta | Estructura de datos requerida para el funcionamiento adecuado de la instrucción. |
Restart Type | elemento de lista | Esta entrada selecciona el Tipo de reinicio para la instrucción. MANUAL (0) Se requiere una transición de 0 a 1 de la entrada Restablecer después de que Solicitud se haya eliminado para permitir que la instrucción funcione. AUTOMÁTICO (1) La instrucción se restablecerá cuando la Solicitud se haya eliminado y no haya ningún fallo presente [FP] = OFF (0). Una vez restablecida, la instrucción podrá funcionar. ATENCIÓN: Solo debe utilizar el Reinicio automático en aplicaciones en las que se determine que no se van a producir condiciones no seguras como consecuencia de su uso. | |
Brake Feedback Check Delay | INT | inmediato etiqueta | La Retroalimentación de freno se monitoriza continuamente durante la ejecución de la instrucción. Cuando las salidas del freno cambian de estado, las retroalimentaciones 1 y 2 de freno deben cambiar al estado opuesto durante el Retardo de comprobación de retroalimentación del freno; de lo contrario, la instrucción SBC fallará. Rango: 5 a 2000 Unidades: milisegundos
CONSEJO:
Cuando el retraso de STO a SBC <= 0, el retraso de Comprobación de retroalimentación de freno debe ser
(retraso de STO a SBC)|. |
STO to SBC Delay | INT | inmediato etiqueta | Operando de instrucción que determina el retardo entre TOR (Solicitud de desactivación de par) y SBC. Para los valores positivos, la salida de TOR se declara como ON(1) y, a continuación, las salidas BO1 y BO2 se declaran como OFF(0) después del retardo. Para los valores negativos se invierte el orden: las salidas BO1 y BO2 se declaran como OFF(0), seguidas de TOR ON(1) después del retardo. Rango: -32.768 a 32767 Unidades: milisegundos ATENCIÓN: En el caso de las aplicaciones que admiten cargas verticales, debe asegurarse de que el Retardo de STO a SBC sea un valor negativo y la magnitud del valor sea superior (más larga) que el tiempo de accionamiento del freno mecánico.
CONSEJO:
En el caso de los valores negativos del Retardo de STO a SBC, debe hacer que el tiempo de retardo sea más largo que el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno para evitar un Fallo de configuración no válida.
|
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Brake Feedback 1 | BOOL | etiqueta | Cuando las salidas de freno BO1 y BO2 hacen la transición de ON(1) a OFF(0), o viceversa, y la condición de entrada de reglón SBC es verdadera, esta entrada debe hacer la transición al estado opuesto de la Salida de freno durante el Tiempo de retardo de comprobación de retroalimentación de freno. Una vez agotado el Retardo de comprobación del freno, esta entrada debe permanecer en el estado opuesto. Si no se cumplen estas condiciones, la instrucción SBC generará un fallo. |
Brake Feedback 2 | BOOL | etiqueta | Cuando las salidas de freno BO1 y BO2 hacen la transición de ON(1) a OFF(0), o viceversa, y la condición de entrada de reglón SBC es verdadera, esta entrada debe hacer la transición al estado opuesto de la Salida de freno durante el Tiempo de retardo de comprobación de retroalimentación de freno. Una vez agotado el Retardo de comprobación del freno, esta entrada debe permanecer en el estado opuesto. Si no se cumplen estas condiciones, la instrucción SBC generará un fallo. |
Input Status | BOOL | etiqueta | Este operando monitoriza el estado de E/S que proporciona las señales de entrada Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 a esta instrucción. Esta entrada debe ser ON(1) mientras la instrucción está habilitada. |
Output Status | BOOL | etiqueta | Este operando monitoriza el estado de E/S que proporciona las salidas físicas para Salida de freno 1 (BO1) y Salida de freno 2 (BO2) desde esta instrucción. Esta entrada debe ser ON(1) mientras la instrucción está habilitada. |
Brake Engage L | BOOL | etiqueta | Este operando acciona el freno. ON (1): Estado inactivo. Permite restablecer la función de SBC según el Tipo de reinicio. DESACTIVADO (OFF)(0): Acciona el freno estableciendo BO1 y BO2 en OFF (0) de acuerdo con el Retardo de STO a SBC. Cuando Accionamiento de freno L hace la transición de ON(1) a OFF(0), se pone en marcha el temporizador de retardo de STO a SBC. |
Reset 1 | BOOL | etiqueta | Este operando restablece la función de SBC. Una transición de OFF(0) a ON(1) restablece la función de SBC y Fallo presente (FP), siempre que el estado de Accionamiento de freno L sea ON(1) y no haya ninguna condición de fallo presente. La salida Restablecimiento requerido (RR) indica el momento en que se requiere un restablecimiento para restablecer la función. |
1
Algunos estándares de seguridad requieren la supervisión de la transición de la entrada de restablecimiento. Cuando se utiliza el restablecimiento para restablecer una función de seguridad, puede que se requiera lógica adicional para verificar la transición de la entrada de restablecimiento de Alto a Bajo o de Bajo a Alto.Esta tabla explica las salidas de la instrucción. Las salidas son etiquetas externas (módulos de salida de seguridad) o etiquetas internas que se usan en otras rutinas de lógica.
Operando | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
Brake Output 1 [BO1] | BOOL | Una salida de control de freno redundante activa por nivel bajo. ON (1): Salida de freno 1 libera el freno DESACTIVADO (OFF)(0): Salida de freno 1 acciona el freno |
Brake Output 2 [BO2] | BOOL | Una salida de control de freno redundante activa por nivel bajo. ON (1): Salida de freno 2 libera el freno DESACTIVADO (OFF)(0): Salida de freno 2 acciona el freno |
Torque Off Request [TOR] | BOOL | Esta salida se utiliza como origen de activación para la Desactivación de par segura. ON (1): Solicitud TOR DESACTIVADO (OFF)(0): Se restablece la función de SBC. |
Reset Required [RR] | BOOL | ON (1): Se realiza un restablecimiento para reiniciar la instrucción y/o para borrar fallos. OFF (0): Funcionamiento normal en funcionamiento de Reinicio automático. |
Fault Present [FP] | BOOL | ON (1): Hay un fallo presente en la instrucción. OFF (0): La instrucción funciona normalmente. |
Fault Type | SINT | Indica el tipo de fallo. Consulte los Códigos de fallo y las Acciones correctivas para códigos y acciones específicos. |
Diagnostic Code | SINT | Indica información sobre la causa de un fallo. Consulte los Códigos de diagnóstico y las Acciones correctivas para códigos y acciones específicos. |
Esta tabla explica las salidas de instrucciones que se han escrito para la etiqueta especificada por el usuario.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
SBC Active | BOOL | etiqueta | La instrucción SBC escribe el estado de SBC activa para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): La función de SBC no está activa ON (1): La función de SBC está activa
CONSEJO:
Se asigna el operando de SBC activa al miembro de SBC activa de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
Brake Engaged | BOOL | etiqueta | La instrucción SBC escribe el estado de freno para esta etiqueta: DESACTIVADO (OFF)(0): Freno liberado ON (1): Freno accionado
CONSEJO:
Asigne el operando de SBC activa al miembro Freno accionado de SBC de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
SBC Integrity | BOOL | etiqueta | La instrucción SBC escribe el estado de freno de SBC para esta etiqueta. Integridad de SBC indica que la instrucción SBC está funcionando sin ningún fallo detectado. DESACTIVADO (OFF)(0): Fallo de SBC. El estado del freno, liberado o accionado, es indeterminado. ON (1): Ningún fallo detectado.
CONSEJO:
Asigne esta etiqueta al miembro Integridad de SBC de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje RA correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Las salidas se inicializan de la manera siguiente: Salida de freno 1 [BO1] OFF (0) Salida de freno 2 [BO2] OFF (0) Solicitud de desactivación de par [TOR] OFF (0) SBC activa OFF (0) Freno accionado ON (1) Fallo presente [FP] OFF (0) Restablecimiento requerido [RR] OFF (0) Tipo de fallo: 1 Código de diagnóstico: 0 Integridad de SBC OFF (0) |
La condición de entrada de renglón es falsa | .B01, .BO2, .TOR, .RR y .FP se borran a OFF(0) Si hay un fallo de instrucción cuando el reglón se vuelve falso, se mantendrá la condición de fallo y se visualiza el código de diagnóstico |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | N/A |
Operación
La instrucción SBC se utiliza para controlar y monitorizar un freno mecánico. La temporización entre la Desactivación de par segura y el funcionamiento de freno se controla mediante el retardo de STO a SBC, que puede ser positivo o negativo. En las secciones siguientes se ilustran dos casos de temporización que muestran el retardo de STO a SBC > 0 y el retardo de STO a SBC =< 0.
Etiquetas de paso
Un Variador de monitorización de movimiento seguro tiene uno o más ejes de movimiento controlados por una tarea de movimiento. El Variador de monitorización de movimiento seguro tiene también una o más instancias de seguridad de movimiento que admiten las funciones de seguridad utilizadas en una tarea de seguridad de un controlador de seguridad. Algunas de las etiquetas asociadas a una instancia de seguridad de movimiento del variador son etiquetas de paso. La tabla siguiente presenta las etiquetas de paso y las etiquetas del eje correspondiente para la función de SBC:
Salida de instrucción SBC | Etiquetas de paso para instancia de seguridad de movimiento | Acción del variador de monitorización de movimiento seguro | Etiqueta de eje |
|---|---|---|---|
SBC activa (SBC Active) | module 1 :SO.SBCActive[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis 3 .SBCActiveStatus |
Freno accionado (Brake Engaged) | module 1 :SO.SBCBrakeEngaged[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis 3 .SBCEngagedStatus |
Integridad de SBC (SBC Integrity) | module 1 :SO.SBCIntegrity[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis 3 .SafeBrakeIntegrityStatus |
1
módulo es el nombre del módulo del variador del árbol de configuración de E/S de Logix Designer2
instancia es 1 o 2 para los variadores de eje doble; de lo contrario, es cero3
eje es el nombre de eje del Grupo de movimiento de Logix Designer y está asociado al móduloCuando se asignan las salidas de instrucción SBC activa, Freno accionado e Integridad de SBC a las etiquetas de paso de la instancia de seguridad de movimiento, las etiquetas del eje correspondiente se actualizan automáticamente en el controlador de movimiento. La tarea de control de movimiento del controlador de movimiento lee las etiquetas del eje para coordinar el funcionamiento entre la tarea de seguridad y la tarea de movimiento.
Funcionamiento normal, Retardo de STO a SBC > 0, Reinicio automático
Cuando el retardo de STO a SBC es > 0, por lo general se utiliza la parada de Categoría 0. Con la parada de Categoría 0, el par se elimina primero del motor y luego, después del Retardo de STO a SBC, se aplica el freno. En ese caso, el motor funcione por inercia antes de aplicar el freno. Por lo general, se utiliza la salida Solicitud de desactivación de par en una aplicación de seguridad para iniciar la función de STO en una instancia de seguridad del variador. La función de STO del variador eliminará de inmediato el par del motor sin coordinación de movimiento. SBC activa y Freno accionado pasan de la instancia de seguridad del variador a la etiqueta de Estado de seguridad del eje, para que el controlador de movimiento responda consecuentemente.
El funcionamiento de SBC se describe de la manera siguiente. Suponiendo que se ha restablecido la función de SBC, esta se activa cuando la entrada Accionamiento de freno L se borra a OFF(0). Una vez que Accionamiento de freno L se ha borrado a OFF(0), SBC activa y Solicitud de desactivación de par se establece en ON(1). Al mismo tiempo, se inicia el temporizador de retardo de STO a SBC. El retardo de STO a SBC permite que el motor funcione por inercia antes de que Salida de freno 1 y Salida de freno 2 se borren a OFF(0). Siempre que las Salidas de freno 1 y 2 cambien de estado, se iniciará el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación. Cuando se agota el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación, las entradas Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 se monitorizan y deben encontrarse y permanecer en el estado opuesto de las Salidas de freno. Cuando las Salidas de freno se encuentran en OFF(0) y la Retroalimentación de freno es ON(1), la Señal de freno accionado se establece como ON(1) después del Retardo de comprobación de retroalimentación. Con el reinicio automático, que se muestra en el diagrama de la parte inferior, la función SBC se reinicia y se prepara para el funcionamiento posterior si no presenta fallos y si la entrada Accionamiento de freno L vuelve al estado inactivo ON(1).

Funcionamiento normal, Retraso de STO a SBC
0, Reinicio automático

Cuando el retardo de STO a SBC es ≤ 0, por lo general la aplicación estará utilizando la parada de categoría 2. Con la parada de categoría 2, el motor se lleva a una detención controlada y, a continuación, se mantiene inmovilizado activamente. Con el motor inmovilizado, se activa SBC; primero se aplica el freno y luego, después del retardo de STO a SBC, se elimina el par. El par se elimina mediante la salida Solicitud de desactivación de par para iniciar STO en la instancia de seguridad de un variador, de acuerdo con la aplicación de seguridad Logix correspondiente. Las salidas SBC activa, Integridad de SBC y Freno accionado de la instrucción SBC se envían a la instancia de seguridad del variador, y luego se actualiza la etiqueta asociada de estado del eje. A continuación, la aplicación del controlador de movimiento lee la etiqueta actualizada de estado del eje y realiza las acciones necesarias para la aplicación.
A continuación se describe el funcionamiento de SBC con el retraso de STO a SBC
0. Una vez restablecida la función de SBC, esta comienza cuando el Accionamiento de freno L se borra a OFF(0). Cuando Accionamiento de freno L es OFF(0), las salidas de freno BO1 y BO2 se borran a OFF(0) y SBC activa se establece como ON(1). Al mismo tiempo, se inicia el temporizador de retardo de STO a SBC. El retardo de STO a SBC permite el accionamiento del freno antes de que la Solicitud de desactivación de par se establezca como ON(1). Siempre que las Salidas de freno 1 y 2 cambien de estado, se iniciará el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación. Cuando se agota el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación, las entradas Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 se monitorizan y deben encontrarse y permanecer en el estado opuesto de las Salidas de freno. Cuando las salidas de freno se encuentran en OFF(0) y la Retroalimentación de freno es ON(1), la Señal de freno accionado se establece como ON(1) después del Retardo de comprobación de retroalimentación. Con el reinicio automático, que se muestra en el diagrama de la parte inferior, la función de SBC se restablece y se prepara para el funcionamiento posterior si no presenta fallos y si la entrada Accionamiento de freno L se establece como ON(1).
0. Una vez restablecida la función de SBC, esta comienza cuando el Accionamiento de freno L se borra a OFF(0). Cuando Accionamiento de freno L es OFF(0), las salidas de freno BO1 y BO2 se borran a OFF(0) y SBC activa se establece como ON(1). Al mismo tiempo, se inicia el temporizador de retardo de STO a SBC. El retardo de STO a SBC permite el accionamiento del freno antes de que la Solicitud de desactivación de par se establezca como ON(1). Siempre que las Salidas de freno 1 y 2 cambien de estado, se iniciará el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación. Cuando se agota el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación, las entradas Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 se monitorizan y deben encontrarse y permanecer en el estado opuesto de las Salidas de freno. Cuando las salidas de freno se encuentran en OFF(0) y la Retroalimentación de freno es ON(1), la Señal de freno accionado se establece como ON(1) después del Retardo de comprobación de retroalimentación. Con el reinicio automático, que se muestra en el diagrama de la parte inferior, la función de SBC se restablece y se prepara para el funcionamiento posterior si no presenta fallos y si la entrada Accionamiento de freno L se establece como ON(1).
Reinicio manual
Cuando se utiliza Reinicio manual, la función de SBC comienza a funcionar con la transición de ON (1) a OFF (0) de Accionamiento de freno L. La función se restablecerá si no presenta fallos, Accionamiento de freno L está en ON (1) y se produce una transición de OFF (0) a ON (1) de la entrada Restablecer.

Arranque en frío
La función de SBC requiere un arranque en frío manual. Cuando comienza el modo de ejecución del controlador, la instrucción SBC se inicia con las Salidas de freno OFF(0) y en espera para Restablecer. La función de SBC requiere un restablecimiento correcto para poder liberar el freno y permitir el funcionamiento posterior, de manera similar al Reinicio manual. Para que el restablecimiento sea correcto, se deben satisfacer las condiciones siguientes antes de que Restablecer realice una transición de OFF(0) a ON(1):
Retroalimentación de freno 1: ON (1)
Retroalimentación de freno 2: ON (1)
Estado de entrada ON (1)
Estado de salida ON (1)
Accionamiento de freno L ON (1)
Fallos y Restablecimiento de fallo
La instrucción SBC monitoriza continuamente el estado de la retroalimentación de freno y los bits de estado del módulo E/S cuando la condición de entrada de reglón es verdadera. Los fallos se deben a una configuración inválida o a entradas inválidas. Cualquier condición que provoque un fallo de la función de SBC borrará la Salida de freno 1 y la Salida de freno 2 a OFF(0). Las Salidas de freno seguirán en OFF(0) hasta que se corrija la condición del fallo y se restablezca la instrucción SBC. La Solicitud de desactivación de par permanece en el último estado que tenía justo antes del fallo.
Fallos de retroalimentación de freno
Siempre que las Salidas de freno, BO1 y BO2, cambien de estado, se iniciará el temporizador de Retardo de comprobación de retroalimentación. Cuando el temporizador se está ejecutando, se ignoran las señales de Retroalimentación de freno. Cuando el temporizador ya no se está ejecutando, las señales de Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 se monitorizan continuamente. Las señales de Retroalimentación de freno deben encontrarse en el estado opuesto de las señales de Salida de freno; de lo contrario, la función de SBC generará un fallo. En la figura siguiente, la señal de Retroalimentación de freno no ha cambiado al estado ON(1) después de que la Salida de freno 1 cambie al estado OFF(0) y se agote el retardo de Comprobación de retroalimentación. Esto causa un Fallo y, además, borra el bit Integridad de SBC a OFF(0). La figura muestra un intento fallido de restablecer la instrucción antes de que se corrija la condición de fallo, seguido de un restablecimiento correcto una vez corregido el fallo. La etiqueta Eje del variador, Estado de integridad de freno seguro, se borra cuando se detecta la condición de fallo. Como el estado real del freno no se puede determinar con el fallo presente, no se declarará la función de Solicitud de desactivación de par de SBC. A continuación, la tarea de movimiento puede mantener el control del motor, algo que puede ser necesario en algunas aplicaciones, incluidas aquellas en las que la gravedad puede provocar movimiento.

Si la señal de retroalimentación del freno o las señales de estado de E/S se encuentran en el estado incorrecto después de restablecer correctamente la función SBC, en ese caso la instrucción SBC generará un fallo. La figura siguiente muestra el restablecimiento inicial de la función de SBC en modo Reinicio automático mediante el restablecimiento de Accionamiento de freno L como ON(1). Inmediatamente después del restablecimiento, las Salidas de freno 1 y 2 se definen como ON(1) y comienza el temporizador de retardo de comprobación de retroalimentación. Una vez agotado el temporizador, la Retroalimentación de freno se encuentra en el estado incorrecto y SBC genera un fallo. El este caso, se debe corregir la causa del fallo para que la instrucción no siga generando un fallo después de restablecimientos posteriores. En la figura, se supone que el fallo se ha corregido y no se genera de nuevo el fallo después de restablecer la transición de OFF(0) a ON(1) y después de que se agote el tiempo de retardo de comprobación final. En el caso que se muestra en la figura, el fallo indica que el freno podría haber quedado accionado cuando se suponía que se debía liberar. La Integridad de SBC se borra a OFF(0), lo que se reflejará en la etiqueta de Eje, Estado de integridad de freno seguro. Esto permite que la tarea de movimiento mantenga inmovilizado el eje hasta que se corrija el fallo para evitar posibles daños en los componentes mecánicos del sistema.

Códigos de fallo y acciones correctivas
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
1 | Sin fallo | Ninguno. |
2 | Fallo de configuración no válida |
|
101 | Fallo de retroalimentación de freno |
|
102 | Intento de reinicio antes de un Fallo de accionamiento de freno |
|
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Código de diagnóstico | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
0 | No hay información de diagnóstico disponible. | Ninguno. |
10 | El reglón se ha convertido en falso mientras se ejecutaba la instrucción. | Asegúrese de que esta instrucción esté habilitada. |
20 | El valor de Retardo de comprobación de retroalimentación de freno no es válido. | Compruebe el valor de escalado de velocidad. |
22 | La magnitud del valor de Retardo de STO a SBC es inferior al Retardo de comprobación de retroalimentación de freno (solo cuando el Retardo de STO a SBC es inferior a 0). | Aumente el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno o haga más largo el valor de Retardo de STO a SBC. |
101 | La entrada Estado de entrada realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras el reglón era verdadero. | Comprueba el cableado con el contactor de seguridad. |
102 | La entrada Estado de salida realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras el reglón era verdadero. | Comprueba el cableado con el contactor de seguridad. |
103 | Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 pasaron a OFF (0) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
104 | Retroalimentación de freno 1 pasó a OFF (0) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
105 | Retroalimentación de freno 2 pasó a OFF (0) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
106 | Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 pasaron a ON (1) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
107 | Retroalimentación de freno 1 pasó a ON (1) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
108 | Retroalimentación de freno 2 pasó a ON (1) de forma inesperada. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
109 | Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 no pasaron a ON (1) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
110 | Retroalimentación de freno 1 no pasó a ON (1) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
111 | Retroalimentación de freno 2 no pasó a ON (1) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
112 | Retroalimentación de freno 1 y Retroalimentación de freno 2 no pasaron a OFF (0) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
113 | Retroalimentación de freno 1 no pasó a OFF (0) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
114 | Retroalimentación de freno 2 no pasó a OFF (0) durante el Retardo de comprobación de retroalimentación de freno. | Compruebe la potencia y el cableado del freno. |
Ejemplo

Entregue su opinión
(retraso de STO a SBC)|.