Valor absoluto (ABS)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
Cuando está habilitada, la instrucción ABS y el operador obtienen el valor absoluto de Source. La instrucción almacena el resultado en Dest mientras que el operador solo devuelve el resultado. Se indicará un desbordamiento si el resultado es el valor entero negativo máximo (por ejemplo, -128 para SINT, -32.768 para INT y -2.147.483.648 para DINT).
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
L5K_ABS_LD_avail_v31
Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD
L5K_ABS_FBD_avail_V31
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
ABS_avail lang fb function
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO: Use ABS como un operador en una expresión para calcular el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
inmediato
etiqueta
Valor de la que se extrae el valor absoluto.
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
etiqueta
Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción.
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
ABS
FBD_MATH_ADVANCED
etiqueta
Estructura ABS
Estructura de FBD_MATH_ADVANCED
Miembros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
Source
REAL
Valor de la que se extrae el valor absoluto.
Miembros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción se ejecutó sin fallos al ser habilitada.
Dest
REAL
Resultado de la instrucción.
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operando de entrada (pin a la izquierda)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Source
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valor de la que se extrae el valor absoluto.
Operando de salida (pin a la derecha)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Dest
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Resultado de la función.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Condicional
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
Dest = valor absoluto de Source
Post-escaneado
N/A
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
EnableIn es falso.
Establecer EnableOut a EnableIn.
EnableIn es verdadero
Dest = valor absoluto de Source
Si se produce un desbordamiento
Borrar EnableOut a falso.
else
Se establece EnableOut a verdadero.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Escaneado normal
Dest = valor absoluto de Source
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
ABS_LD_ex_v31
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
L5K_ABS_FBD_ex_v31
Función FBD
ABS_FBD function_example
Texto estructurado
DINT_dest := ABS(DINT_src);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal