Tiempos de filtro

Estos módulos (modules):
Tienen los tiempos de filtro de entrada siguientes para sus bancos de puntos:
CC
  • Desactivado -> Activado puede ser 0, 1, 2
  • Activado -> Desactivado puede ser 0, 1, 2, 9, 18
CA
  • Desactivado -> Activado puede ser 1, 2
  • Activado -> Desactivado puede ser 9, 18
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal