Módulo de Embedded Edge Compute
El módulo de Embedded Edge Compute es un módulo basado en chasis que puede comunicarse directamente con los controladores Logix y tiene acceso de lectura y escritura a todas las etiquetas del controlador a través del backplane y del puerto Ethernet delantero. El módulo de Embedded Edge Compute habilita
FactoryTalk® Optix™
, una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones de HMI e Internet de las Cosas (IoT). El módulo de Embedded Edge Compute contiene una licencia de Runtime para FactoryTalk® Optix™
XS con cinco tokens y un derecho Pro de FactoryTalk® Remote Access™
Runtime.Para obtener más información acerca de cómo utilizar el módulo de Embedded Edge Compute, consulte
Manual del usuario del Módulo de Embedded Edge Compute, publicación 1756-UM021
.Módulo de Embedded Edge Compute

Entregue su opinión