Herramienta de Tamaño de dispositivo (Device Sizing)

La herramienta de Tamaño de dispositivo (Device Sizing) le permite introducir el número de elementos, por ejemplo, etiquetas, y el número de pantallas que necesita y recomienda el dispositivo y/o el equipo para ejecutar su aplicación de
FactoryTalk® Optix™
.
Para determinar el dispositivo y/u ordenador que necesita para la aplicación, utilice la herramienta Tamaño del dispositivo (Device Sizing) en la página de
FactoryTalk® Optix™
.
  1. Seleccione
    FactoryTalk® Optix™
    en la lista de aplicaciones disponibles.
    Aplicaciones disponibles en FactoryTalk Optix
  2. Seleccione Tamaño del dispositivo (Device Sizing) en la barra de navegación superior.
    Ficha Tamaño del dispositivo (Device Sizing) en FactoryTalk Optix.
  3. Siga las instrucciones del asistente para seleccionar los elementos y la densidad de pantalla que necesita.
    Por ejemplo, las opciones de pantallas y elementos de Tamaño del dispositivo (Device Sizing) incluyen:
    • Etiquetas (Tags)
    • Etiquetas estructuradas (Structured Tags)
    • Alarmas (Alarms)
    • Registrador de datos (Data Logger)
    • Registrador de eventos (Event Logger)
    • Recetas (Recipes)
    • Clientes web (Web Clients)
    • Clientes OPC UA (OPC UA Clients)
    Las opciones de densidad de pantalla de Tamaño del dispositivo (Device Sizing Screen Density) incluyen:
    • Bajo (hasta 100 elementos gráficos)
    • Medio (hasta 300 elementos gráficos)
    • Alto (más de 300 elementos gráficos)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal