Configurar el tiempo de ejecución como servicio

Instale y configure las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime para iniciar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en el modo de tiempo de ejecución como servicio.
  1. Durante la instalación de las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime:
    1. Seleccione
      Personalizar
      .
    2. Expanda
      Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime
      VERSION
      ,
      donde
      VERSION
      es la versión de las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime.
    3. Seleccione
      Ejecutar FactoryTalk Optix como servicio
      .
    CONSEJO: Para cambiar el modo de tiempo de ejecución entre el modo de tiempo de ejecución-aplicación predeterminado y el modo de tiempo de ejecución como servicio, debe volver a instalar Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime.
  2. Implemente la aplicación en el dispositivo de destino en el modo de tiempo de ejecución como servicio.
    Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal