Tiempo de ejecución como servicio
Ejecute una aplicación implementada
Aplicación FactoryTalk Optix
como un servicio de Windows.Información general
En el modo de tiempo de ejecución como servicio,
FactoryTalk Optix
ejecuta la aplicación implementada como un servicio de Windows, sin necesidad de que un usuario inicie sesión. El servicio se inicia cuando se inicia el dispositivo en tiempo de ejecución y ejecuta automáticamente la aplicación implementada.El modo de tiempo de ejecución como servicio solo admite
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con motores de presentación web. Puede acceder a estas aplicaciones a través de un explorador web. También puede utilizar aplicaciones sin un motor de presentación web si una aplicación no requiere una interfaz gráfica de usuario (GUI).
CONSEJO:
Para obtener más información, consulte
Motores de presentación
en la Ayuda de FactoryTalk Optix.Implementación
Las
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en el modo de tiempo de ejecución como servicio se implementan en C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService
Puede acceder a la aplicación en el modo de tiempo de ejecución como servicio desde un dispositivo que pueda acceder al dispositivo de tiempo de ejecución a través de Ethernet IP.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda implementar Aplicaciones FactoryTalk Optix
que se ejecuten en el modo de tiempo de ejecución como servicio a través de FactoryTalk Optix Studio
y con Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime. Seguir esta recomendación ayuda a garantizar que todos los privilegios de acceso estén configurados correctamente.Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
Instalación
Para utilizar el modo de tiempo de ejecución como servicio, instale las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime en el dispositivo de tiempo de ejecución con la opción
Ejecutar FactoryTalk Optix como servicio
seleccionada. Para obtener más información, consulte Configurar el tiempo de ejecución como servicio.
CONSEJO:
Para cambiar el modo de tiempo de ejecución entre el modo de tiempo de ejecución-aplicación predeterminado y el modo de tiempo de ejecución como servicio, debe volver a instalar Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime.
Entregue su opinión