Arquitectura de FactoryTalk Optix

Describe los componentes de
FactoryTalk® Optix™
y sus funciones en el sistema.

Información general

Información general del sistema FactoryTalk Optix
Diagrama del sistema FactoryTalk Optix
El sistema
FactoryTalk® Optix™
incluye:
FactoryTalk Hub
Plataforma de servicios en línea para acceder a las soluciones SaaS basadas en la nube de Rockwell Automation para crear organizaciones y administrar activos.
Los derechos y las organizaciones se configuran a través de
FactoryTalk® Hub™
. Una organización es un conjunto de usuarios y servicios (incluido
FactoryTalk® Optix™
) accesibles y administrables a través de
FactoryTalk® Hub™
.
Las soluciones SaaS basadas en la nube están incluidas en
FactoryTalk® Hub™
como iconos. Los nuevos usuarios que acceden a
FactoryTalk® Hub™
reciben una prueba de 90 días para
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro.
FactoryTalk Optix Studio
Editor de diseño instalado localmente y disponible sin coste.
FactoryTalk® Optix™
Studio proporciona herramientas para diseñar HMI sin necesidad de activación o derechos.
CONSEJO:
FactoryTalk® Optix™
Studio también se conoce como
FactoryTalk® Optix™
Studio Standard.
CONSEJO: Consulte Configuración de FactoryTalk Optix Studio para instalar
FactoryTalk® Optix™
Studio.
FactoryTalk Optix Studio con un derecho Pro
Editor de diseño habilitado para la nube que se ejecuta en un explorador web o como aplicación instalada localmente.
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro requiere una suscripción basada en un derecho de usuario.
El derecho Pro activa el editor basado en el explorador web y proporciona funciones como la integración con repositorios de código en la nube, control de versiones, implementación remota y colaboración multiusuario.
CONSEJO: Consulte Derechos de FactoryTalk Optix Studio Pro para instalar
FactoryTalk® Optix™
Studio con derechos Pro.
IMPORTANTE:
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro y las Herramientas de
FactoryTalk® Optix™
Runtime requieren derechos asignados a una organización.
Los derechos de
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro se asignan a los usuarios de la organización, mientras que los derechos de las Herramientas de
FactoryTalk® Optix™
Runtime se asignan a los dispositivos en los que están instalados.
Aplicación FactoryTalk Optix
Incluye dos componentes:
  • Proyecto: Representa el diseño y la configuración de la aplicación.
  • Tiempo de ejecución: El entorno donde se ejecuta la aplicación.
FactoryTalk® Optix™
Studio permite la creación de aplicaciones mediante la combinación del proyecto con el tiempo de ejecución adecuado, que depende del dispositivo de destino y del sistema operativo.
Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime
Instale el paquete Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo de destino para administrar derechos e implementar aplicaciones. El paquete incluye:
  • Servicio de actualización de la aplicación: Servicio en segundo plano que permite que
    FactoryTalk® Optix™
    Studio se conecte al dispositivo de destino e implemente aplicaciones.
  • Entitlement Manager
    : Aplicación que gestiona derechos de
    FactoryTalk® Optix™
    .
IMPORTANTE:
Las Herramientas de tiempo de ejecución están integradas en OptixPanels™ y Embedded Edge Computes (EEC).
Descargue, instale y active las Herramientas de tiempo de ejecución para dispositivos Windows y Linux.
CONSEJO: Para obtener más información, consulte Tamaño de tiempo de ejecución.
Diagrama de arquitectura de herramientas de tiempo de ejecución
Diagrama que muestra los componentes y las interacciones de las Herramientas de tiempo de ejecución
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal