Tamaño de tiempo de ejecución

La calculadora de
Tamaño de tiempo de ejecución
determina el paquete de
FactoryTalk® Optix™
adecuado en tokens que se requiere para su aplicación.
Para usar
FactoryTalk® Optix™
Runtime, debe adquirir un derecho y asignarlo a su organización.
Para acceder a la sección
Tamaño de tiempo de ejecución
de la página de destino de
FactoryTalk® Optix™
:
  1. Seleccione la pestaña
    Tamaño de tiempo de ejecución
    .
Antes de adquirir un derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime, determine su tamaño. Complete el asistente para determinar el tamaño de paquete recomendado para su aplicación. A medida que completa el asistente, la parte superior de cada página muestra el número actualizado de tokens y, en consecuencia, el tamaño de paquete recomendado, desde XS hasta XL.
  1. Seleccionar presentación
    : Seleccione una de las opciones
    Cliente de HMI nativo (1 token)
    y
    Cliente HMI web
    o ambas. En
    Cuántas sesiones
    , seleccione el número de sesiones (tokens) y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    .
    CONSEJO: La presentación
    Cliente de HMI nativo
    incluye todos los datos de los controles clásicos, las imágenes y los dibujos. Una presentación del
    Cliente HMI web
    incluye los mismos elementos y hace que estén accesibles desde uno o varios clientes web HTML5.
  2. Seleccionar características
    : Seleccione las características que desea usar en la aplicación. Seleccione
    Seleccionar todos (# tokens)
    ,
    Ninguno
    o seleccione cualquier característica y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    .
  3. Conexiones del controlador
    : Seleccione uno o varios controladores para los que desee establecer una conexión única o múltiple y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    .
  4. En
    Seleccionar interoperabilidad
    , configure el
    Cliente OPC UA
    y la arquitectura
    Servidor OPC UA
    según sea necesario y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    .
  5. Seleccione
    Vista previa y comprar
    para ver un resumen de las selecciones y el tamaño final del paquete recomendado para la compra.
  6. En
    Runtime Package and Support Options
    , seleccione una opción de asistencia.
  7. Para actualizar la opción de tiempo de ejecución del tamaño recomendado al siguiente, seleccione la opción de tamaño que desee comprar en
    Actualizar a Station Runtime Lite (x) (x tokens)
    CONSEJO:
    (x) (x tokens)
    puede variar según los requisitos.
  8. Una vez que haya determinado el tamaño del paquete de tiempo de ejecución requerido, puede comprar la licencia en el Portal de Comercio. Para que resulte más fácil, seleccione
    Copiar número de catálogo
    para copiar el número de catálogo seleccionado en el portapapeles. A continuación, puede pegar el número de catálogo en la barra de búsqueda del Portal de Comercio o en cualquier documento necesario. Para abrir el Portal de Comercio, seleccione
    Comprar FactoryTalk Optix
    .
    El Portal de Comercio abre la página en la que se completa la compra.
  9. Inicie sesión y pegue el número de catálogo en la barra de búsqueda. Seleccione Icono del carrito para agregar el número de catálogo a su carrito.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal