Crear un menú lateral
Cree un menú lateral agregando un rectángulo y un botón. Personalice las propiedades del rectángulo y ajuste su tamaño y nombre según sea necesario.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- (Opcional) Ajuste el tamaño del rectángulo según sea necesario.
- (Opcional) Cambie el nombre de la forma según corresponda.
- EnPropiedades:
- Establezca unColor de relleno.
- Establezca elMargen izquierdoen-140
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
Entregue su opinión