Desarrollar un menú lateral animado

Utilice la animación de cambio de valor para mostrar y ocultar sin problemas un menú lateral.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
AnimateSideMenu.zip.
Ejemplo de menú lateral
Ventana de aplicación con una gran estrella azul oscuro y un cuadrado naranja más pequeño, además de un botón con la etiqueta Reemplazar imagen.
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Panel de menú lateral vertical de color verde brillante a la izquierda, con un pequeño asa negra en la esquina superior y un Botón1 gris centrado en el espacio de trabajo de cuadrícula blanca.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal