Desarrollar un cuadro combinado para elegir estilos

Cree un cuadro combinado para elegir diferentes estilos de aplicación. Seleccione un estilo del cuadro combinado para cambiar el estilo de la aplicación en tiempo de ejecución.
Ejemplo de aplicación
Menú desplegable del selector de estilo configurado en DefaultStyleSheet, con texto de muestra y un botón de muestra mostrados debajo.
Menú desplegable con la etiqueta FriendlyDark1 con una flecha azul, texto de muestra y un botón de muestra sobre un fondo oscuro.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
StylePicker.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. (Opcional) Agregue más objetos gráficos.
    Por ejemplo, agregue un botón y una etiqueta. Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
  3. Organice los elementos de la interfaz.
  4. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Menú desplegable del selector de estilo con una flecha azul, una etiqueta de texto de muestra y un botón de muestra sobre un fondo de cuadrícula.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal