Crear un botón que apague el sistema host

Agregue un botón que apague el sistema operativo host en el que se ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE: Al pulsar el botón
Cerrar sistema
,
se cerrará inmediatamente el sistema operativo del host
en el que se ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
.
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
  2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
    Icono Editar
    y escriba
    ShutDownSystemButton
    .
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Texto
    en
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    .
  4. En
    Eventos
    , al lado del
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    y elija
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal