Desarrollar botones para cerrar y apagar
Cree botones para cerrar
Aplicación FactoryTalk Optix
y apagar el sistema host.
IMPORTANTE:
Al pulsar el botón
Cerrar sistema
, se cerrará inmediatamente el sistema operativo del host
en el que se ejecuta Aplicación FactoryTalk Optix
.Ejemplo de aplicación

CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
CloseApplicationShutDownSystem.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Ejecutar
Entregue su opinión