Crear una etiqueta del reloj

Cree una etiqueta que muestre la hora actual.
  1. Cree la etiqueta:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ClockLabel
      .
  2. Configure la etiqueta
    1. IMPORTANTE:
      Mientras se realiza este paso, en la parte inferior del cuadro de diálogo del vínculo dinámico, desde el menú desplegable
      Formato
      , seleccione un formato de hora.
      Por ejemplo, seleccione
      h:mm:ss
      .
      En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      Hora
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    2. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Visible
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ShowClockCheckBox
      Activo
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal