Desarrollar una configuración persistente específica de un usuario

Cree una casilla de verificación que muestre u oculte una etiqueta del reloj y que sea persistente en función del usuario conectado actualmente.
Ejemplo de aplicación
Interfaz de inicio de sesión con lista desplegable de nombre de usuario, campo de contraseña, botón de inicio de sesión, casilla de verificación con la etiqueta "Mostrar reloj" y pantalla de reloj digital.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UserSpecificPersistentSetting.zip
Requisitos previos
Ejemplo de diseño de aplicación
Interfaz de inicio de sesión con lista desplegable para la selección de usuarios, campo de contraseña, botón de inicio de sesión, icono de desbloqueo y casilla de verificación para mostrar el reloj.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal