Agregar un cuadro de número

Cree un cuadro de número para mostrar y controlar el valor que determina la pantalla que se muestra.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
    CONSEJO: En lugar de agregar una variable de modelo y depender de su valor, puede configurar un variador de comunicación e importar un valor de variable desde un controlador. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Cuadro de número
    .
  3. En
    Propiedades
    :
    1. Cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      Variable1
      .
    2. Establezca
      Valor mínimo
      en
      1
      .
    3. Establezca
      Valor máximo
      en
      3
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal