Cambiar pantallas en función de los valores
Muestre distintas pantallas en función de un valor de variable o de etiqueta. Por ejemplo, muestre una pantalla cuando un tanque supere un cierto nivel.
En tiempo de ejecución, la aplicación de ejemplo:
- Actualiza el valor de la etiqueta del controlador o de la variable de modelo cuando el usuario selecciona una pantalla diferente
- Actualiza la pantalla que se muestra cuando cambia la etiqueta del controlador o la variable de modelo
Ejemplo de aplicación


OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ChangeScreens.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Ejecutar
Entregue su opinión