Crear una cuadrícula de alarmas

Inserte una cuadrícula de datos de alarma preconfigurada.
CONSEJO: Si desea crear una cuadrícula de alarmas personalizada desde cero, consulte Desarrollar un panel de control de alarmas con código de colores.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    Alarm Grid
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre la
    Cuadrícula de alarmas
    hacia
    MainWindow (type)
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal