Desarrollar una alarma de cambio de temperatura

Desarrolle una alarma que indique cuando la temperatura supere un valor establecido.
Ejemplo de aplicación
Interfaz de alarma con un control deslizante de temperatura, un indicador de umbral y una tabla de registro de alarmas que muestra un evento de alarma de temperatura con columnas de estado y botones de acción.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
TemperatureChangeAlarm.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Interfaz de alarma de temperatura con un control deslizante, un icono de candado en el extremo superior, una tabla para los detalles de la alarma y botones para reconocer y confirmar las alarmas.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal