Configurar un editor de recetas

Configure el editor de recetas para gestionar las recetas en tiempo de ejecución.
Para obtener más información, consulte Configurar un editor de recetas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En , seleccione
    Widgets
    .
  3. Arrastre el
    Editor de recetas
    a la carpeta
    UI
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. En la
    Vista del proyecto
    , cree una instancia de
    EditorDeRecetas (type)
    .
  5. En
    Propiedades
    , en
    RecipeSchemaAlias
    , cree un vínculo dinámico con el objeto
    Esquema de receta
    .
  6. (Opcional) En
    Propiedades
    , configure
    Aspecto
    ,
    Tamaño y diseño
    y
    Eventos
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal