Configurar opciones

Configure las opciones de
FactoryTalk Optix Studio
, incluido el idioma, el modo avanzado, las vistas previas de funciones, el control de versiones y las políticas de seguridad, para personalizar la interfaz de usuario y la configuración del proyecto.
  1. En la barra de título de
    FactoryTalk Optix
    , seleccione la flecha desplegable después de
    Icono de Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. En
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Optix Studio
    y rellene:
    • Idioma y configuración regional
      . Seleccione el idioma de la interfaz de usuario.
    • Nuevo idioma de denominación de objetos
      . Seleccione el idioma utilizado para mostrar los nombres de los objetos en la información sobre herramientas de los nuevos objetos gráficos. Seleccione
      Inglés (Estados Unidos)
      o
      El mismo idioma que el IDE
      .
      CONSEJO:
      Puede utilizar caracteres especiales y diacríticos específicos de los idiomas admitidos en los nombres y las propiedades de los objetos.
      Si utiliza caracteres especiales en componentes visibles en tiempo de ejecución, asegúrese de que los dispositivos de destino incluyan una fuente compatible con estos caracteres especiales. Consulte Importar fuentes.
    • Modo avanzado
      . Activa los mensajes de registro avanzados que se muestran en el panel
      Salida
      . La selección del
      Modo avanzado
      y el reinicio de
      FactoryTalk Optix
      permite crear un proyecto
      En blanco
      sin contenido predeterminado en la página de inicio.
    • Mostrar resúmenes de funciones
      . Active las funciones de
      FactoryTalk Optix Studio
      que se encuentran en desarrollo y pueden crear inestabilidad en los proyectos.
    • Editor de código preferido
      . Establezca el editor de código predeterminado para cualquier código NetLogic C#.
    • Unidad de longitud física preferida
      . Establezca la unidad predeterminada de medición para las longitudes físicas.
    • Nivel de registro de FTOptix Studio
      . Establezca el nivel de registro máximo que se mostrará en los archivos de registro de datos y en el panel
      Salida
      :
      • Error
        . Mensajes de error.
      • Advertencia
        . Mensajes de advertencia.
      • Información
        . Mensajes de información.
      • Detallado 1
        . Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
      • Detallado 2
        . Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
    • Estilo de fuente
      . Establezca el estilo de fuente de la interfaz de usuario solo en la versión de escritorio de
      FactoryTalk Optix
      . Acepte la familia de fuentes predeterminada
      Roboto
      o seleccione
      Sistema
      para utilizar la fuente predeterminada del sistema operativo.
    • Advertencias de seguridad
      . Active esta casilla para que vuelvan a aparecer las advertencias de C# sobre la ejecución de referencias de seguridad críticas si anteriormente ha seleccionado
      No mostrar esta advertencia de nuevo
      al ver el mensaje.
  3. Seleccione
    Control de versiones
    y, en
    Configuración del usuario de control de versiones
    , rellene:
    • Nombre de usuario
      . El nombre de usuario de la cuenta de usuario que ha iniciado sesión cuando se almacena un proyecto en un repositorio de control de versión.
    • Correo electrónico de usuario
      . La dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario registrada cuando un proyecto se almacena en un repositorio de control de versión.
    • En
      Proveedores de control de versiones e ID
      , en
      Seleccionar un proveedor
      , seleccione el proveedor que usará y elija
      Agregar identidad
      . Después de iniciar sesión con sus credenciales, el proveedor seleccionado aparece en
      Inicio de sesión de identidad del proveedor
      con el nombre de usuario del usuario que ha iniciado sesión.
      CONSEJO: Los proveedores pueden dejar de estar disponibles en determinadas circunstancias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se pierde la conexión a Internet de un proyecto remoto con control de versión o cuando no se puede acceder a un proveedor configurado. Un proveedor no disponible muestra
      Icono de error
      . Seleccione
      Icono Actualizar
      Actualizar
      para actualizar la lista de proveedores.
  4. Seleccione
    Políticas de seguridad
    y complete la configuración del cifrado de los nuevos secretos del proyecto:
    • Modo de cifrado
      . Seleccione:
      Almacén remoto de claves (predeterminado)
      Guarde los secretos del proyecto en un almacén remoto de claves.
      Contraseña proporcionada por el usuario
      Cifre los secretos del proyecto con una contraseña.
      Ninguno
      No cifre los secretos del proyecto.
      CONSEJO: Solo los administradores locales y de dominio pueden cambiar el
      Modo de cifrado
      aplicado.
    • Longitud mínima de la contraseña
      . Establezca la longitud mínima de la contraseña.
    • Caracteres en minúsculas y mayúsculas
      . Seleccione esta opción para que se requieran caracteres en minúsculas y mayúsculas en las contraseñas.
    • Número mínimo de dígitos
      . Establece el número mínimo de dígitos en las contraseñas.
    • Número mínimo de símbolos
      . Establece el número mínimo de símbolos especiales requeridos en las contraseñas.
      CONSEJO: Los símbolos especiales incluyen
      !@#$%^&*
      . Cualquier otro símbolo, como
      /
      , no se considera un símbolo especial para el requisito de número mínimo de símbolos.
      CONSEJO: Durante la instalación de
      FactoryTalk Optix Studio
      , el administrador puede personalizar cómo se aplican las políticas de seguridad a los usuarios. El modo de cifrado predeterminado almacena los secretos del proyecto en el almacén de claves remoto
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy
      . Si el modo de cifrado es una contraseña proporcionada por el usuario, se especifican la longitud mínima de la contraseña, los caracteres obligatorios en mayúsculas y minúsculas, y el número mínimo de símbolos y caracteres numéricos. La ausencia de un modo de cifrado forzado también es una opción. Las políticas de seguridad establecidas por el administrador solo pueden ser cambiadas por el administrador.
  5. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal